This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:PoE PSE 应用的隔离式电源设计

Guru**** 2510535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, TPS23861, LM5156HEVM-FLY, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332572/lm5156h-isolated-power-supply-design-for-poe-pse-application

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件: TPS23861,, LM5156

嘿升压稳压器团队、

我有一位客户在 一个新项目中评估了 LM5156H、他们需要实施隔离式24V 至48V 升压电路、以便为使用 TPS23861的 PoE PSE 系统供电。  每个端口的 PoE 功率要求为30W、因此我们需要一个总功率~100W 的升压电路。  LM5156HEVM-FLY 开发套件和设计似乎在4A 电流下支持5V 输出、我们希望可以修改电路以满足此应用的要求。

我们有几个问题:

  1. 是否可以使用 EVM 设计指南中图6-1所 述的 LM5156HEVM-FLY 原理图来满足上述 PSE 控制器的隔离要求?
  2.  LM5156HEVM-FLY BOM 的隔离变压器是否能够处理100W?
  3. 在进行此电源树设计时、我们是否还应该意识到任何其他限制或限制?

如果有任何需要进一步澄清的地方、敬请告知!  

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    可以将 LM5156用于100W 反激式应用、但要实现这一点、EVM 需要进行一些调整:
    -检查输入/输出电容器,如有必要,更换为较高额定电压的部件
    -调节感应电阻、反馈分压器和补偿
    -检查 FET 是否可以支持额定电压
    变压器的数据表应列出饱和电流。 如果在新的应用程序中超出此范围、则必须更换该部件

    我找到一个额定输出功率为48W 的参考设计。
    这仍然低于这里的要求、但可能仍然很有用。
    https://www.ti.com/tool/PMP30722

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、  

    感谢您的答复。 是的、我肯定可以使用 LM5156、是否可以提供简单的原理图、或者我可以使用 Webench 作为 FET 和隔离 XFMR 的替代器件? 我可以很好地找到可替代的电容器、但对于 XFMR、很难找到一个在 PSE 应用中可提供100W 功率的电容器。 欢迎提出任何建议。  

    谢谢。

    斯尼格达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、任何有关 POE PSE 应用特定的隔离 XFMR 培训材料都非常有用。  

    谢谢。

    斯尼格达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snigdha B、

    有关此类培训材料、请咨询您的变压器供应商。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我无法为该应用找到变压器、我正在从终端寻求帮助、以找到可与 LM5156/LM51561x 配合使用的合适器件、从而实现100W POE PSE 系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snigdha、

    您可以尝试使用参考设计数据库:

    TI 参考设计库

    或许您可以找到一种能够满足您要求的设计和变压器。

    您还可以在此处看到使用了一些供应商。 通常、反激式变压器属于客户设计、变压器供应商可在这方面为您提供支持。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前提到的、我正在寻找使用 LM5156器件、并且能够找到符合我需求的参考原理图。 能否确认所包含的隔离变压器适用于100W (每个端口20W)应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snigdha、

    您能否共享参考设计 ID 或变压器器件型号?

    这会使操作容易得多。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我可以找到与我的要求非常匹配的 TIDRRO1。 但是、当我需要在48V 输出时具有~ 2.5A 的电流、以及要配套使用的隔离变压器以支持100W 应用时、电流应限制在0.6A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snigdha、

    不能、此变压器将无法提供所需的功率、但您可以联系 Wuerth 或任何其他电感器供应商并与其合作、根据您的需求定制反激式变压器。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望您能够提供一个可用于3端口设计的 PSE POE 的替代器件。 您是否有用于 POE 应用提供100W 功率的隔离变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snigdha、

    您是否已经检查了可用的参考设计、如果有符合您要求的可用参考设计。

    有些具有100W 及更高功率。

    TI 参考设计库

    注意:此拓扑已限制具有100W 及更高功率的反激式器件。 您可能必须改用有源钳位。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现这最符合我的要求: https://www.ti.com/tool/PMP31092

    您是否会为 PSE POE 应用推荐这种方法? 有任何我应该意识到的限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snigdha、

    感谢您查看我们的参考设计。

    是的、此设计与您在上面给出的参数非常匹配。

    由于我不是 PSE POE 的专家、因此我实际上无法判断这是否会提供此应用所需的所有参数、

    例如阶跃响应、输出电压纹波

    我会将此请求转发给电源设计团队-或许他们可以提供进一步的帮助。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您对本帖子的所有帮助、感谢您重新分配此帖子以保持讨论进度!

    嘿、TI 电源设计团队、

    您能不能就我的客户 Snigdha 最近提出的问题发表评论、Snigdha 非常耐心、试图为其 PSE PoE 应用确定电源解决方案的最佳途径。

    作为参考、我还有一个内部工作单、您的团队正在进行(PDS-5298)、因此我想让您知道这一切都与相同的机会有关。

    您可以随时在此主题上发表评论、并回答 Snigdha 的任何后续问题!

    -马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您 Matt 和 Stefan。 您能就变压器的备选方案提供帮助吗、BOM 将 PN 列为 Coilcraft 的 ZB1292-BL、我在任何地方都找不到。 如果您能提供已批准的替代产品的列表、那将是极好的!