This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:您能否在此链接中重新发送有关 BOOST 应用手册的链接? 谢谢!

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335333/uc3525a-can-you-please-resend-the-link-regarding-boost-application-notes-in-this-link-thank-you

器件型号:UC3525A

您能否重新发送  此链接中有关 BOOST 应用手册的 e2e.ti.com/.../using-uc3525-for-boost-feedback 链接?

图1中的红色椭圆形部分  

              图1  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    饭津市

    您指的链接已有13年历史、且指向 National Semiconductor 网站。 如您所知、TI 已收购 National、因此您要搜索的文档可能位于 TI.com 上的某个位置、但它可能已不存在、而且您要查找的链接肯定无法找到。

    如果本文档是 TI 应用手册、您可以通过链接来识别它、因为 TI 使用前缀"SLU"来识别此类文档、然后您可以搜索 SLUxxx 编号。 在这种情况下、没有此类数字。  

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有关于升压转换器的技术信息或文章?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以搜索 TI.com、Google 或 YouTube 并找到许多优秀资源。  
    史蒂夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们无法使用 Google 搜索和 Tube。 请您提供相关链接吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要使用任何可用的搜索/研究工具。 升压转换器是适用于许多应用中 SEED 的非常流行的基本拓扑。  

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我搜索过此问题、但无法解决、因此我正在寻求帮助。 您能否提供具体的技术帮助? 虽然这种类型的电路非常流行、但实际制造它的人可能不多。 我们是一个高压电路,请提供具体的技术帮助。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题与不再有效的链接有关。 如 Steve 所说、National 半成分很可能已经被 TI.com 吸收了。 我执行了搜索、这实际上是 TI 关于升压控制器的所有技术文章和应用手册。

    www.ti.com/.../universalsearch.tsp

    如需具体帮助、TI 的 Power Stage Designer 是一款非常有用的资源: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!