请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好
TS1、TS3和 DDSG 引脚配置为 ADCIN (0XB3)、相应的电压可通过0x70、0x74和0x7A 命令读取。
但是、在0x0076 (DASTATUS6)和0x0077 DASTATUS7中、对应于 TS1和 DDSG 的 ADC 始终为0。



上面是相应的读数电压。 以下是相应的0x0076 (DASTATUS6)和0x0077 DASTATUS7值。

当 TS3配置为任何模式时、0x0077 DASTATUS7有一个值、当配置为热敏电阻模式时、所有引脚也可以获取正确的温度。
如果将这些引脚配置为热敏电阻模式、0x0076 (DASTATUS6)和0x0077 DASTATUS7中是否会有 ADC 计数值?
这样做的原因是什么?
谢谢
星形