This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025AEVAL:有没有任何方法可以借助 LM5025AEVAL 实现 ZVS?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025AEVAL, LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336804/lm5025aeval-is-there-any-way-to-implement-zvs-with-lm5025aeval

器件型号:LM5025AEVAL
主题中讨论的其他器件: LM5025

您好、使用 LM5025AEVAL 可以实现 ZVS 吗? 如果是,可采用何种方法实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于采用 LM5025的自驱动 SR、无法在初级侧主 MOSFET 上实现 ZVS、因为 ZVS 的能量会转移到 SR 上。 达到 ZVS 的能量变得非常大、因此不值得这样做。 如果将 SR 更改为二极管整流器、则可以很轻松地实现 ZVS。