This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53:Vref 超过最大值

Guru**** 2533960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337074/ucc28c53-vref-spikes-over-maximum-value

器件型号:UCC28C53

我在 反激式设计中使用的是 UCC28C53、我发现在施加负载时 VREF 引脚上会出现尖峰。  

此波形为直流、输出端施加2A 负载:  

当 MOSFET 开关时、VREF 引脚似乎会出现7V 以上的尖峰。 如果发生这种情况、我会担心器件的寿命。 当我使用万用表时、我在 VREF 上测量到4.99V、以便它输出正确的电压、但我在示波器上看到的这些尖峰是否会导致 IC 损坏? 这些尖峰是否只是布局引起的噪声? 为了减少这些峰值、我可以在电路内做些什么?  

我已尝试增加 VREF 上的电容、但未见任何变化。