This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:具有兼容引脚排列但更高电压额定值的栅极驱动器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337169/tps28225-gate-driver-with-compatible-pinout-but-higher-voltage-rating

器件型号:TPS28225

大家好!

我使用 TPS28225进行设计、但订购电路板后、我发现栅极驱动电压和开关节点电压额定值都不适合该应用。

栅极驱动电压要求是12V、但这是可协商的。

所需开关节点电压为50V、这是 TPS28碗 中额定值的两倍多、不过40V 也已足够。

是否有我可以使用的器件来代替 额定开关节点电压至少为40V 的 TPS28225?因此无需对电路板重新排序?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您的联系。

    遗憾的是、我们没有其他搭载 TPS28225的 P2P 器件可以满足这些要求。 您是否介意分享一些更多系统要求、例如驱动电流、封装等、以便我们可以考虑推荐另一个半桥驱动器?

    此致!

    耶利米