This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:设计审查

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336000/lm5117-design-review

器件型号:LM5117

您好!

我的客户请求 TI 审核 LM5117设计。

请查看以下他们的设计、看看是否有任何问题。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好  

    您是否要在 https://www.ti.com/lit/zip/snvu043下载快速入门 ,完成它,然后发送给我文件?

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric Lee、

    感谢您的答复。

    下面是您请求的快速入门文件、以及在以前的电路中修改的电路图。 请检查设计。

    e2e.ti.com/.../lm5117_5F00_20240314.xls

    e2e.ti.com/.../SCH_5F00_LM5117_5F00_1.pdf

    Br、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好  

    请参考我的以下评论。

    • RT 电阻值与22.1k 欧姆略有不同。
    • 检查 C294、C295。 请检查 ESR 是否足够大、能够抑制由 L9/A 长输入电缆引起的谐振。  
    • 考虑将电感值增加到接近10uH。
    • 如果不使用 VCCDIS、则将其接地。  
    • 请将12V_VDD 节点连接到降压转换器的输出端。  
    • 假设 R288的目的是降低开关速度、则应将其放置在 HB 引脚和 C382正极连接之间)

    - EL