This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PSpice 安装问题

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336981/ucc28950-pspice-install-problems

器件型号:UCC28950

我安装了 PSpice for TI。  他似乎安装正常,应用程序在安装后打开,但我没有做很多,然后退出。  现在我似乎无法找到该申请、因此我可以打开该申请。  我知道文件夹中的位置是所有内容都已安装在中、但我似乎找不到正确的应用程序来打开它。

我的笔记本电脑上已经安装了 Cadence 的 PSpice。  两者都安装后是否存在任何问题?

如果我转到文件夹 Cadence -> PSpiceTI -> tools -> bin、我可以看到名为 Capture 的应用。  如果尝试打开时收到错误消息、显示无法启动 OrCAD PSpiceTI。  未在所查看的位置找到有效许可证。

PSpice for TI 是否需要许可证?  如何配置内容以便它可以找到许可证?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将该主题转给 PSpice 团队、以便他们可以帮助您完成该主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:

    PSpice for TI 和 SPB 都可以在同一系统上运行。

    您运行的是什么版本的 SPB?

    您是否可以卸载 PSpice for TI、重新启动计算机、然后重新安装 PSpice for TI。

    我最近遇到了一个问题、就是工具没有意识到我在网上、并且说必须在14天内验证许可证、否则许可证将过期。 我重新安装了、这个问题没有出现。 也许在这里发生了一个类似的,但更严重的版本。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有17.2版 SPB。  我在安装 PSpice for TI 的当天遇到了问题。  卸载并重新安装它非常耗时、除非确实需要、否则我不会真正想做的事情。  我也很可能必须让我的 IT 部门授予我临时管理员权限、因为我没有此权限、我认为我需要它来重新安装此权限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    搜索 PSpice for TI 会出现什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它说找不到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装时出现了严重的混乱。 我们可以四处挖掘,看看你有什么文件,以及缺少什么,但最后,我们仍然不得不重新安装.  

    我可以提供一些有关设置一些环境变量的附加说明、以帮助我们在再次出现故障时进行跟踪。

    我看到你在洛克希德马丁,所以我知道安全会导致安装和验证许可证的问题(这必须每30天通过互联网连接进行一次)。

    我要去下个星期,但这个家伙为我做了4年。 你会做好的。

    大卫