This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:从反馈环路中移除光耦合器

Guru**** 2508505 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431, PMP31288, UCC28750, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335927/ucc28750-removing-opto-coupler-from-the-feedback-loop

器件型号:UCC28750
主题中讨论的其他器件:ATL431PMP31288TL431

您好!

我们正在研究 UCC287505反激式设计。

该解决方案的一个版本是交流输入、我们需要隔离次级侧。

不过、另一种版本使用低压直流输入、能够消除对光耦合器的需求和几个无源器件、这种情况非常好。  (ATL431是否也可以移除?)

是否可以连接该 IC 以便可以直接控制 FB?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请查看此电路、它将光耦合器替换为3个晶体管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    此电路由 PDS 团队开发、可用于非隔离设计。

    如果我没记错、有一个由 PDS 团队开发的参考设计 PMP31288、不确定是否已发布、但确实可以使用。  

    下面还显示了另一个 knaive 版本、带有齐纳和 NPN

    Q1连接到可用于进行控制的 FB 引脚。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关电路的更多详细信息:

    • 齐纳二极管从何处获得电源?
    • 该电容器是否与齐纳二极管配合使用?
    • 您能否详细说明电路的工作原理或提供一张更大的电路屏幕快照?

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我没有很详细的细节。 我曾在基于 UCC28750的高压降压电路上进行过此尝试。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    是否有可能根据使用您的电路和光耦合器来模拟 Vout 负载调节的差异?

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    很难模拟检查电压调节差异的情况、因为其中很多情况取决于反馈元件的选择(其建模)。 因此最好在电路板上实施、但让我尝试解释一下如何实现、以便客户可以尝试在末端进行验证。

    下面显示的是使用 TL431实现 UCC28750的方法。 在所有情况下、都可以为非隔离配置更改 GND。

    现在、在上面的中、我们可以将 TL431替换为齐纳二极管、如下所示:

    VZ、R1和光耦合器 LED 正向压降上的串联压降决定了输出电压。 二极管是可选的、具体取决于是否有合适的齐纳电压。 电阻器 R2提供0.5 mA 偏置电流、以便 VZ 在接近其拐点电压的情况下运行。 电阻 R1可调节输出电压、并限制输出负载瞬态期间的反馈电流。

    VOUT = VZ+Vopto (正向压降)+VR1

    输出调节完全取决于这些器件的选择、但基于 I thinkTL431的方案可提供更好的调节。

    最后、

    基本上选择 R2来设置 VZ 中的偏置电流。 R3限制到晶体管的基极电流、虚线组件是可选的、决定高频增益的滚降。

    谢谢!

    此致、

    哈里什