This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:UCC28C43DR 中的脉冲窄化

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336853/ucc28c43-pulse-narrowing-in-ucc28c43dr

器件型号:UCC28C43

尊敬的 TI 团队:

我正在观察 UCC28C43DR IC 的输出栅极信号中的脉冲宽度。

我已探测了以下信号

1.栅极脉冲和检测引脚电压

2.栅极脉冲和 COMP 引脚电压

我发现用于终止输出脉冲的 COMP 引脚电压和 SENSE 引脚电压没有问题。

请告诉我、造成此窄脉冲的可能原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    窄脉冲是由基于波形的 CS 噪声引起的。 CS 会很快达到其阈值、我认为这是由于存在噪声。 您需要解决此问题来解析窄脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一项检查是确定转换器是否实际处于 CCM 运行状态。 您需要捕获次级侧电流波形以及初级侧电流。 如果在新开关周期开始时次级侧电流未达到零、则它处于 CCM 中。 然后、窄脉冲可能是由 CCM 运行导致的-因此在 CCM 中为一个周期、在 DCM 中为一个周期、然后重复。 如果这得到确认、一种可能的解决方案是添加电流斜率补偿、以便使每个开关周期的电流从相同的电平开始。 您的波形显示了类似的 slopt 补偿不足行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢洪明甫对我 所面对的问题作了非常详细的解释。

    正如您正确指出的、我已删除可能导致窄脉冲问题的斜率补偿。 我将添加斜率补偿并检查电路的行为。  

    在中、对于100kHz 开关频率、我的电路值 C_csf 为10 pF、R_csf 为39k Ω。  这些值是否可接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要进行测试、以确定这些值是否可以满足您的期望。 如果您的期望可以实现、那么这些期望是可以接受的。 但是、如果您想知道这些是否可以作为调试的起点、我认为通常100pF 和1k 应该是这些值、然后进行测试以进行调整、直到可以得到预期的结果。