This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:使用方法是交错式单输出、相当于将两相合成到24V 至12V 的功率输出、每一相输出都有一个上部较低的 MOS 管、在参数后的效率曲线中添加了 LM5143-Q1快速启动设计工具

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337758/lm5143-q1-the-use-method-is-staggered-single-output-which-is-equivalent-to-2-phases-synthesized-into-a-power-output-24v-to-12v-and-each-phase-output-has-an-upper-lower-mos-tube-lm5143-q1-quickstart-design-tool-in-the-efficien

器件型号:LM5143-Q1

使用的方法是交错式单输出、这相当于合成到电源输出24V 到12V 的2相、并且每个相位输出都有一个上部的下 MOS 管、
在计算参数后将 LM5143-Q1快速入门设计工具添加到效率曲线中
是指顶部两个管的总功耗、还是每个 MOS 的功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:

    对于单输出交错式设计、您在该图中看到的损耗就是在每个相位中产生的损耗。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。