This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:降压/升压转换器开关

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337388/lmg3410r050-buck-boost-converter-switching

器件型号:LMG3410R050

可否知道内部降压/升压转换器的开关频率是多少? 谢谢

Br、

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    降压/升压转换器没有设定的频率。 一旦电感器中的电流达到0A、它就会重新启动开关周期。 因此、 电感器电流的上升时间和下降时间 受所使用电感器值的影响。 对于22uH、我们看到~500kHz 的开关频率、您可以将其缩放到10uH 电感器、其值应为~μ H 1.1MHz。

    此致!

    K·沃尔夫