This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040:面向反向降压-升压拓扑的 Webench /仿真支持

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337171/tps54040-webench-simulation-support-for-inverting-buck-boost-topology

器件型号:TPS54040

您好!

我尝试将 TPS54040用作反向降压/升压转换器、但使用通过电子表格工具计算得出的器件值、没有任何可通过所提供的仿真工具得出的结果。  

我想知道 Webench 是否支持该器件的 IBB 拓扑、或者在使用实际电路板进行测试之前、是否有方法对设计进行仿真。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 中未提供 TPS54040的 IBB 设计。 您可以使用 PSPICE 模型对设计进行仿真。 但是、PSPICE 模型并非 专用于 IBB。 模型的内部电路以 GND 而非-Vout 为基准。 您必须通过对输入电源进行自举来对设计进行仿真。 按照本应用手册第4.4.3节中的说明操作: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    此致、

    拉赫蒂·里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、里奇、感谢您回答我的问题。 但是、我已经尝试了自举方法、尚未获得预期的结果。 我已经附上了我的项目文件、如果您不介意、可以来看一下吗? 感谢 you.e2e.ti.com/.../ECG_5F00_TPS54040_5F00_TSP54060.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法打开您的设计文件。 不过、我设置了一个示例、它似乎能够按预期工作。 请使用我在此处发布的文件。 请记住在测量信号时、应参考您的测量结果以及 GND 在应用电路上的位置:

    e2e.ti.com/.../TPS54040_5F00_PSPICE_5F00_TRANS_5F00_IBB_5F00_example.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的示例!