This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用 BQStudio 进行 CC 增益校准

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336532/bq76952-cc-gain-calibration-using-bqstudio

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

技术手册介绍了如何测量和计算 CC 增益(默认值=7.4768)。

但是、BQStudio 报告 CC 增益为1.012m Ω。 BQStudio 是否在毫欧和原始单位之间进行转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    是的、这是我的假设。 我可以从我身边检查一下、并在明天之前向您确认。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉在这里等待。

    今天没有时间检查这一点,但明天会这样做。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    是的、bqStudio 似乎会自动将输入的 mOhm 值转换为所需的原始单位。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙