This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:最大拉电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337673/ucc27714-max-source-current

器件型号:UCC27714

您好!

UCC27714的数据表指出该器件可提供最大4A 的电流。

1.它从哪里获得它? VDD? 还是从高侧源耦合? VDD 的稳健性不足以提供4A 电流、即使只是为 MOSFET 电容充电的尖峰也是如此。

2.即使我只想打开/关闭 MOSFET,我是否也需要对 HI 和 LI 输入进行 PWM? 我只想使用 IC 来控制高侧的 N-MOSFET 的导通/关断。 而不适用于任何开关应用。 我的输入源为400VDC。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    Unknown 说:
    1.从哪里获得它? VDD? 还是从高侧源耦合? VDD 不够稳健、无法提供4A、即使只是为 MOSFET 电容充电的尖峰也是如此。

    参考 数据表的第7.3.4节和图41、您可以看到该器件的输出级(随附)。 上拉结构采用并联的 P 沟道和 N 沟道 MOSFET。 NMOS 用于提高峰值拉电流。 UCC27714中的每个输出级都能够提供4A 峰值拉电流和灌电流。 输出电压从 HB-COM 和 VDD HS 摆动。  

    Unknown 说:
    2. 即使只想打开/关闭 MOSFET、是否也需要对 HI 和 LI 输入进行 PWM? 我只想使用 IC 来控制高侧的 N-MOSFET 的导通/关断。 而不适用于任何开关应用。 我的输入源为400VDC。  [/报价]

    您无需对输入进行 PWM、但高侧浮动电源将需要偏置。 您将需要使用外部自举电路来保持高侧偏置。 此 常见问题解答 将详细讨论如何实现这一点。  

    此致、

    资浩