This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:斜率补偿

Guru**** 2542640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338461/lm5148-slope-compensation

器件型号:LM5148

您好!  

您能否提供有关斜率补偿的更多详细信息?

  • 选择的电感器值为6.4uH (具有直流偏置)、Rs = 1.5m Ω、fsw = 250k
  • 根据上面的公式、电感器值必须为5.25uH。
  • 这是否意味着选择更高的电感值(在本例中为6.4uH)可以具有更低的斜率补偿?
  • 在我们的案例中、降压转换器将在大于50%的直流条件下运行、因为输出电压可高达22V、输入电压为36V。

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    理想斜率补偿等于1-D 周期内的下降斜率电感器电流。  这意味着您的斜率补偿斜坡将略大于理想量、因为您的电感器选择高于计算出的值。  斜率补偿方案的斜率补偿斜坡可为下降斜率的2倍或更大、因此所选的电流值没有问题。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。