This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:IGND 连接

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331642/tpsf12c1-ignd-connection

器件型号:TPSF12C1

大家好、我有三个问题。

1.有一条将 IGND 和 REF GND 连接到 Chasis (PE)的指令。
 在这种情况下、它 需要通过 PELV 连接将次级侧的12V 输出连接到 VDD。
 如果我只有 SELV 输出而没有 PELV 输出、该怎么办?

2. 我认为规范是使用感应/注入电容器在初级侧和次级侧之间提供绝缘、是这样吗?

3. IGND 与 PE 之间的连接是否应来自最靠近交流输入端的 PE (靠近 Y 形接头)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小林山、

    是的、应在 IC 上连接 IGND 和 REFGND 引脚。 然后、它通过低寄生电感连接连接到机箱 GND、因为它是将电容器电流注入地的主要导通路径。 在向 IC 提供偏置电源方面、建议电源线布线并根据需要保持间距。

    2.检测和注入电容应该为 Y 额定值,与普通的 Y 电容一样。

    3.是的,应在常规 Y-cap 连接的位置将 IC GND 连接到 PE。 这通常连接到机箱、然后连接到 PE。 请注意、稳压器侧 Y-cap 通常更靠近功率级、为 CM 电流提供第一道防线(滤波)、因此如果在布局中可能的话、其 GND 可以更靠近功率级。 否则、也可接受滤波器电路的一个中央接地点。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim-san:

    如何使用未接地的 SELV 为 VDD 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小林山、

    您需要一个 GND。 您能否发送系统原理图以供查看?

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:小林山、

    请参阅您的电子邮件以了解原理图审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:小林山、

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭主题。 谢谢你。