This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:开关波形不稳定

Guru**** 2508635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336083/ucc28782-switching-waveform-is-unstable

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: ATL431

您好!

我正在查看 UCC28782的运行情况。
在某些情况下、开关波形不稳定。
连接波形。
当它变为 AAM 时、这不是稳定的、如随附的波形所示、并且输出电压会降低。
有任何可能的因素吗?
如果是相位补偿影响、请告诉我是否需要更改任何常量。
这些常量使用随附的 Excel 工作表的内容。
此外、在 Excel 工作表中、RINT 是0Ω、但实际上使用的是1kΩ。
保护电路是否正常工作?

此致、

e2e.ti.com/.../UCC28782-Excel-Design-Calculator-RevC-20240313.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-Pan:

    感谢您与我们联系。 我将对这一请求进行调查、并会在今天回复您。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    我认为可能发生的情况是内部升压开关稳压器干扰了 PWMH/PWML 开关、尤其是在启用 PWMH 和 ABM 模式下。 偏置稳压器 BSW 开关、尤其是 BGND 的寄生电感(环路电感)可能会干扰电流检测信号、因此 PWML 开关会过早将其关闭。  当 PWML 导通时间受到干扰时、ZVS 控制环路可能会在 PWMH 导通时间中引入小的计算误差、从而导致此行为。

    您的输出电压是恒定的吗? 在您的计算器中、显示为5V。 您可以尝试禁用升压转换器、看看这种情况是否变得更好。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我将禁用升压转换器、然后查看其行为是否发生变化。
    顺便说一下、我计划将并联稳压器 ATL431AQDBZR 用作误差放大器、但 GB 产品似乎不太好。
    对于下图所示的 ATL431、相位在200kHz 下为0dB、在几百 Hz 下为90度。
    我认为这可能是电压调节不良和开关不稳定的原因。
    因此、我们正在考虑 III 类补偿、尽管它可能没有必要。
    因此、我想知道 EVM 中使用的 WT6636F 的电压放大率与频率间的关系、但我找不到数据表。
    能否提供有关 WT6636F 电压放大与频率的信息?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    目前、我们没有 WT6636F 的数据表。 我会与团队进行核实、让您知道我是否可以获得一份副本。

    谢谢!

    此致、

    哈里什