This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:VBUS 错误检测

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336728/bq24297-wrong-detection-of-vbus

器件型号:BQ24297
主题中讨论的其他器件: BQ24296

您好!

我将 BQ24297单节电池充电 IC 用于我的产品。

我遇到了 VBUS 检测错误的问题。

我已经将一个5V 3A 适配器连接到 VBUS 引脚、但当我读取充电器状态寄存器时、它会显示 VBUS:1 (USB 主机)。 因此、我的 IC 会限制电池的充电电流。

注意:我不会更新 IC 的任何参数、因此该器件会在上电期间使用默认参数。

下面是我随附的原理图、供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 在查看原理图后、我看到 D+引脚直接连接到 GND、D-连接到您标记为 PG 的节点。 您是否不打算使用基于 D+/D-的输入类型检测功能?  

    如果是、则需要对您的原理图进行修改、以强制 D+/D-检测导致3A 输入电流限制。

    要始终将输入电流限制设置为3A、另一种选择是使用 BQ24296而不是 BQ24297。 BQ24296没有 D+/D-引脚、只需将引脚2 'PSEL'连接到 GND 即可设置3A 电流限制。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我已经确定问题出在原理图方面。 将 BQ24296集成到设计中似乎可以解决该问题。

    关于 电池充电器规格1.2 视频、如果我理解正确、在 D+和 D-引脚之间使用一个200欧姆的电阻器可能允许我们将输入电流设置为3A。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、您可以在 D+和 D-引脚之间使用一个200欧姆的电阻器、以使输入检测结果成为"充电端口"、并将 BQ24297上的输入电流限制设置为3A。  

    此致、

    加勒特