This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:最低电压配置

Guru**** 2791145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337947/tps25751-minimum-voltage-configration

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS25730

您好、先生

关于 TPS25730,它有一个功能是[最小电压配置]。

TPS25751具有相同或关闭功能吗?

我不介意我需要使用 USBCPD Application Customization Tool 以高级配置进行操作。

下面是我需要的函数。
系统需要超过15V。

当连接了可输出低于9V 的 AC/USB 适配器时、TPS25751中的 PPHV 不会输出该电压。

(现在,TPS25751输出9V)

我一直在尝试通过它来自定义固件、但它还不起作用。

此致、

Tomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生

    我想更新一些信息

    USBCPD 应用程序自定义工具为0.5.13。
    我发现最新的版本是0.5.27。
    发生这种情况是因为 PC 为了安全起见没有连接到互联网。

    无论如何,较新的一个(0.5.27)有新的功能。
    我 Autonegotiate_Max_在自动协商灌电流(0x37)的高级配置中找到[452_MinValues]

    它或许能够执行我想执行的操作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认您想要以下行为:  

    提供27W 最大功率(9V@3A)的插入式 PD 充电器

    • PD 不应允许系统充电

    插入可提供30W+最大值(15V@2A+)的 PD 充电器

    • PD 应允许对系统充电