This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521901的断电问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337128/tps65219-the-power-down-issue-for-tps6521901

器件型号:TPS65219

您好!

请查看以下断电波形是否正确? 我们使用的是 TPS6521901、谢谢、3.3V 电压在 VDDR_CORE 之前下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系! TPS6521901的断电顺序可通过以下链接找到技术参考手册第9页: https://www.ti.com/lit/pdf/slvuch3。  

    nRSTOUT、BUCK3和 LDO2在第一个插槽中处于关闭状态。 然后、在第二个插槽上、您应该会看到 Buck1、GPO1、LDO3和 LDO1关闭。 在最后一个插槽中、您应该会看到 LDO4和 BUCK2关闭。  

    如有任何问题、请告诉我们。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们认为我们的波形是异常的、因为首先3.3V 关断、所以我们想知道由于  TPS6521901固件由 TI 加载、断电何时是异常的。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否在示波器捕获中标记每个通道、或让我们知道哪个 PMIC 轨与每个通道对应?

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    断电序列与 TPS65219上的 NVM 配置不匹配 01 。 下电序列是如何触发的? 您是通过 I2C 发送关闭请求还是将 EN 引脚拉至低电平? 在断电完成之前、前置稳压器(PMIC 电源)是否已连接到 PMIC 且具有有效电压? 下图显示了我们在 TPS6521901上测试的断电序列。  

    您能否分享 PMIC 原理图?   

    谢谢。

    布伦达