请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 该设备是否仅监控电池而不控制充电率?
如何控制9节 LiFePo 电池组的充电率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该设备是否仅监控电池而不控制充电率?
如何控制9节 LiFePo 电池组的充电率?
周老师、您好!
该器件将只控制电流路径。 因此、如果充电或放电电流过大或基于不同的配置、它可以阻断电流。
您可以将器件设置为在电流超过特定值时停止充电。
如果您想要控制充电电流的方法、可能需要能够控制充电电流的充电器 IC。 在这种情况下、您应该打开一个新的 E2E 主题、询问有关充电器 IC 的建议、因为充电器 IC 由不同的团队处理。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙