This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:适用于 Zynq7015的 PMIC

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00478, TPS65218D0, TPS6521815, TPS65219, TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337367/tps65218d0-pmic-for-zynq7015

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TIDA-00478、、 TPS6521815TPS65219

大家好、

我的客户正在寻找用于为 Zynq 7015供电的 PMIC。  

我找到了 TPS65218D0/TIDA-00478、并考虑推广这一解决方案。

以防万一、是否有其他较新的解决方案?

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    我们的 FPGA/处理器 PMIC 连接页面最近有所更改、但我们提供了一个列表、其中显示了特定处理器系列的部分文档:

    https://www.ti.com/power-management/power-embedded-systems.html

    我会在底部查看 Xilinx 产品、看看列出的任何器件是否更有吸引力。  我们建议用于 Zynq 7000系列的大多数器件都来自与 TPS65218D0大致相同的时间范围。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我检查了 TIDA-00478并注意到 TPS65218D0需要对输出电压/序列进行一些重新编程、以便为 Zynq7000供电。 我们有 TPS6521815 (空白 EEPROM)、但它需要在大规模生产中由第三方提供编程服务。

    是否有任何 PMIC 的默认输出电压/序列设置满足 Zynq-7000的功率要求、例如 AM243x 的 TPS65219?

    此致、

    太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    遗憾的是、我们没有用于 Zynq 7000系列的 TPS65218x 的预编程版本。 您必须使用不同的 IC (具有分立式 TPS65023)或通过第三方进行自定义编程。

    此致、

    詹姆斯