This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:LT8584IFE#PBF

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL114, LM5171, BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338394/lm5171-q1-lt8584ife-pbf

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5171bq77PL900、bq78PL114

我计划并联连接两节600瓦3伏锂离子电池、并计划使用  LM5171 + bq77PL900对 bq78PL114进行被动电池平衡。 请记住、我们希望这些组件有助于在20-25年内完成8000到10,000次电池循环。 我们可以把这两个部分合并吗? 我们不会使用典型的电池管理系统、因为它们只能使用5-10年。  LM5171 + bq77PL900的组合是否可行? 另一种选择是使用两个  3伏 LM5171板、并联200安时3伏电池。

bq77PL900或 A  bq78PL114

在设计的系统中、bq77PL900 (用于电池组内的被动电池平衡)与 LM5171 (管理功率转换)结合使用、以优化电池放电、然后通过同相微型逆变器升高交流转换电压。 下面简要概述了该系统的结构:

步骤1:使用 bq77PL900进行被动电池均衡

  •  bq77PL900  可以监控电池组中的单个电池电压、并启用被动平衡功能、以确保所有电池都保持在相似的电压范围内。 该过程涉及将较高充电电芯的多余能量以热量的形式耗散、从而防止任何单个电芯过度充电、并提高电池组的寿命和效率。
  • 值得注意的是、被动平衡更多地是为了维持电池运行状况和平衡、而不是主动放电电池组以提高能源利用率。

步骤2:使用 LM5171进行电压升压

  • 在电池平衡且电池放电后、  LM5171  可以从电池组获取输出、并将其升高到 Enphase 微型逆变器所需的22伏。
  • LM5171专为高效功率转换而设计、可以处理双向功率传输、尽管在这种情况下、您主要关心提高电池组电压的步进以实现交流反转。

步骤3:交流转换和电网集成

  • 然后由 LM5171提供的升压直流电压(22伏)  同相微型逆变器 ,然后可将其同步并馈入电网。
  • 来自 Enphase 的微型逆变器旨在以非常高的效率将直流转换为交流、并且它们包含必要的电路、以确保交流输出同相并符合电网的电压和频率标准。

注意事项:

  • 系统集成 :这种方法需要仔细进行系统集成,以确保 bq77PL900和 LM5171的操作得到良好协调。 虽然 bq77PL900在充电期间或需要平衡时主要处于激活状态、但需要高效管理 LM5171在电池放电期间的运行。