This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6041:关于输出阻抗

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: REF70, ADS8881, REF54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337274/ref6041-about-the-output-impedance

器件型号:REF6041
主题中讨论的其他器件: ADS8881、REF70、 REF54、 TINA-TI

您好!

我正在考虑使用 REF6041来替换 VREF + OP 的组合、因为它会使前者的内置缓冲器。 根据"负载调节"规格、我计算出最坏情况下的输出阻抗约为123m Ω、典型值仅为8m Ω。 但"输出阻抗"规格指出典型值为50m Ω。

根据"负载调整率"计算的典型值与"输出阻抗"规格之间为何存在如此大的差异?  在我的信号链计算中、我应该使用哪一种?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在信号链计算中、我会使用典型值50m Ω。 这是 µA 输出阻抗是一个小信号参数、支持几百 μ A 的输出电流变化、其定义频率范围如数据表中所述、并且在数据表中的其他所有图片中也显示。

    负载调节是一个直流参数、取决于小信号条件之外的因素、例如 REF6041是否存在拉电流或灌电流 、对于 REF6041、考虑将电流提升至4 mA。 此外、在数据表中、负载调整率和输出阻抗参数是在不同测试条件下报告的、包括不同的容性负载。

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到一些文档讨论了如何根据 ADC 基准输入电流选择 ADC 基准。 ADC 的"允许的"基准输出阻抗根据基准电压和位数计算得出。 例如、对于 ADS8881、允许的阻抗为、假设基准电压为5V、并且 LSB 位误差为一半:

    5V/2^19/300uA = 32m Ω

    对于18位 ADC、50m Ω 的阻抗似乎要大得多。 当然、我对这种方法不是很有信心。 那么、TI 人有什么选择、正如宣传的 REF6x 系列可以驱动18位 ADC。

    BTW:是否有适用于 REF6041的 PSpice 模型?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REF6x 能够与 ADS8881配合使用以保持数据表中指定的 ADC 性能、并且用于 ADS8881EVM2-PDK。

    我们有 REF54和 REF70等更精确的电压基准、但它们需要与 REF6x 不同的外部缓冲器。

    虽然未提供 REF6041 PSpice 模型、但 https://www.ti.com/product/REF6041#design-tools-simulation 上提供了 REF6041 TINA-TI 模型 

    谢谢。

    杰克逊