This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:工具链 Win10和 EV2400

Guru**** 2517780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ3050, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338191/bq3050-toolchain-win10-and-ev2400

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件: EV2400、BQEVSW

你(们)好!

我想在 Win10系统上设置适用于 BQ3050的 TI 工具链。 ´m 尚未进一步开发、因此不能为 Win10/11开发工具链、我无法使其启动并运行

是否有办法运行 bqEVSW 工具? 是否可以使用 EV2400对 BQ3050进行编程和校准?

非常感谢

此致

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    BqEVSW 可与 EV2400的某些固件版本配合使用。

    此致、

    尼克·理查兹