This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117-Q1:LM5117-Q1的绝对最大额定值

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337847/lm5117-q1-absolute-maximum-ratings-of-lm5117-q1

器件型号:LM5117-Q1

尊敬的团队:

我知道、如果对 Vin 施加超过绝对最大额定值的瞬时浪涌、可能会使器件损坏并影响其可靠性。
但是、我希望确认以下内容作为客户的请求。

・是否存在栅极驱动电路被超过 VIN 最大额定值的浪涌损坏的可能性?
・此外、即使在几微秒内超过最大额定电压、器件是否有可能损坏?

此致、
信吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shingo

    1.可以,如果设备正在运行,则可能会发生这种情况。   

    2.是的,这是可能的。   

    - EL