This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:处于禁用状态时的输出行为。

Guru**** 2533440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335156/tps7a33-output-behaviour-when-in-disabled-state

器件型号:TPS7A33

你好。  

我试图解释一下数据表的图28、该图似乎在稳压器处于禁用状态时显示了正输出。  我假设中央电网线为0V。  这是某些外部电路造成的影响、还是缺少了什么?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我会在2-3个工作日内与您联系。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、因为 Vin 是负电压、因此中心线为0V。  

    另一张照片未显示电压标度。 我认为此图将更清楚地解释 EN 引脚。

    此致!

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回复。  禁用稳压器后、为什么 Vout 显示为正电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此图中没有电压标度、很难判断电压是否甚至会变为正电压。 请忽略我上面所说的内容、因为中线甚至可能不是0V、因为我们没有时间刻度。  

    我们对这种困惑感到遗憾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从数据表片段中可以知道、Ven 在+ve 和-ve 中波动、因为这个想法是为了证明至关重要的是使能电平的幅度、而不是极性。  这意味着 Vout 实际上会变为正并且大于2V、正如数据表显示 Ven 将至少变为2V。  假设所有图都使用相同的垂直标度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下图:

    查看先前的数据后、图中 EN 电压范围为-2V 至2V。 在-2V 时、预计输出电压将立即开启。 VOUT 不会立即导通、因为电容器存在延迟。 发生延迟后、输出开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  请记住、这是一个-ve 输出稳压器(Vin 为-ve)、因此我认为您标记的"导通延迟"实际上是稳压器关闭之前的任意时间。  我在下面标记了打开/关闭和关闭/打开开关点。  示例中使用的 VEN 振幅必须略大于2V。 在没有任何 Y 轴标度的情况下、我认为此图过于模糊、以至于没有任何值。  仍然在暗示、禁用时、-ve 稳压器的输出显示为前进+ve、但我只需要进行实验来看看会发生什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意此图有歧义、而且此图也没有太多数据可供使用。