This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:交流/直流反激式拓扑

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28911, UCC28710, PMP15002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336952/ucc28911-ac-to-dc-fly-back-topology

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件: UCC28710、UCC28730 PMP15002、PMP

尊敬的团队:

我们是否具有 支持230VAC 至5V@3.5-4A 的交流/直流反激式拓扑稳压器芯片组。  

请推荐最好的合适的部分。

谢谢。此致、

米斯蒂里·维沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    感谢您与我们联系。

    UCC28911具有内部 FET、输出端不可能具有4A。

    我建议查看其他 PSR 控制器、例如 UCC28710/30/00等。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:

    感谢您的答复。  

    UCC28730效率与 UCC28710相比有所不同。  

    您是否有适用于5V@4A 的参考设计?  

    谢谢。此致、

    维沙尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    请查找以下符合您要求的设计。 PSR 和 SSR 选项均可用。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?iout=4&vout=5&intype=AC

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    PMP15002看上去一切正常。

    您能建议 L1 (共模扼流圈)和 T1 (变压器)标准供应商提供最合适的部件吗?

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    我认为最好联系 Wurth Electronic 或 Coilcraft 根据 pmp 设计值来获取该设计的最佳磁性元件。

    谢谢!

    此致、

    哈里什