This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:PD 控制器建议查询

Guru**** 2636685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65982, TPS65987DDK, TPS65988DK, TPS65987DDJ, TPS65987DJEVM, TPS65987DDKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336064/tps65982-pd-controller-recommendation-inquiry

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65987DDKTPS65988DK、TPS65987D、 USB-C-PD-DUO-EVMTPS65987DDJ、TPS65987DJEVM

您好、TI 专家

客户询问了有关 PD 控制器推荐的问题。

应用:底座

这些函数必须按如下所示运行、并且必须同时支持这些函数。

-设备:电源模式和 USB 设备角色
-移动设备:电源接收器和 USB 主机模式
-充电: 5A/3A 支持

客户寻求了 TPS65982、但确认后证实其为 NRND (不推荐在新设计中采用)产品。

您能否推荐一个满足上述功能的部件?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于这个设计、如果他们正在针对单端口进行设计、我建议查看 TPS65987DDK、如果他们正在针对双端口进行设计、我建议查看 TPS65988DK。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy

    我对您推荐的器件有疑问。

    客户要求的技术规格为5V 3A。

    但是、TPS65987DDK 和 TPS65988DK 的内部电源路径为20V 5A。

    因此、内部电源路径设置为20V 5A、但这是否意味着也可以使用5V 3A? (换句话说、所有低于20V、5A 的电压和电流是否都可以?)

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部电源路径上的20V5A 以最大支持 PDO 为基准、因此 TPS65987D/8DK 能够支持5V3A。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy

    根据建议、我向客户推荐了 TPS65987DDK 并表示我会进行审查。

    我有几个问题。


    Q1)是否有适用于 TPS65987DDK 的 EVM 板?
    如果您在 TI.com 上进行了查看、则 EVM 板信息如下所示。
    - TPS65987DDK→?
    - TPS65987D→USB-C-PD-DUO-EVM
    - TPS65987DDJ→TPS65987DJEVM

    在使用 USB-C-PD-DUO-EVM 检查 TPS65987DDK 的 EVM 板时是否有任何问题?

    Q2)。另请再次检查 TPS65987DDK 是否同时支持您之前提出的要求。

    (需要同时支持)
    -设备:电源模式和 USB 设备角色
    -移动设备:电源接收器和 USB 主机模式
    -充电: 5A/3A 支持

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请使用 TPS65987DDJ/KEVM。

    目前、TPS65987DDKEVM 正在进行 RTM、目标日期为4月底。 如果客户无法等待、您可以获取 TPS65987DDJEVM 和 TPS65987DDK 并将 DK 交换到 EVM 上。

    是的、这些要求可实现、您只需在 GUI 中配置器件并将配置存储在闪存中、以便 PD 可以加载该配置。

    此致