This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860:这是正确的驱动器吗?

Guru**** 2693265 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336028/lp5860-is-this-the-right-driver

器件型号:LP5860

你好

我有一项设计要求、需要驱动198个双向 LED。 一个方向上的 LED 正向电压为2.0V、在一个方向上为1.4V、电流为20mA。 我的问题是

1) 1)是否有办法使用 LP5860驱动 LED

2) 2)我是否应该使用其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请参阅以下评论:

    1.是的, LP5860可以满足您的要求。

    2.我认为 LP5860是最佳选择。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

    您能否提供一种示例连接方法、因为我不确定如何使用 LP5860连接双色 LED。  

    谢谢!

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请参阅 EVM 原理图以连接 LED、谢谢!

    https://www.ti.com/lit/pdf/snvu762

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

    感谢您的建议、我之前看过了 EVM 原理图、但我仍然不清楚如何在我的设计中使用 LED 来实现这一点。  

    我如何将其与 LP5860配合使用、因为我之前已经说过、我需要驱动207个这些 LED、并且我希望在2个波长之间以100-200Hz 的频率在这两个波长之间循环

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉、我没有注意这些 LED、您的意思是双向 LED。 那么、您希望驱动总共198个 双向 LED、这意味着总共396个 LED 点、对吧? 您能否与我分享应用信息? 如果您不介意、请通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)联系我、谢谢!

    BR、Jared