This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:LM5176-Q1在更低 VIN 下满载启动

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338081/lm5176-q1-lm5176-q1-full-load-start-up-at-lower-vin

器件型号:LM5176-Q1

您好!

我将其设计为9V -36V、11A 负载电流。 在满载9V 至10V 的最低输入电压下、我的设计不起作用。

它 仅适用于20V - 36V 的更高电压输入。

我尝试调整 RT、Vslope、不成功。

我应该检查什么来解决此问题?

谢谢

帕尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parvin、

    如果设计在加电后无法在满负载条件下加电、但可以在满负载条件下加电、通常的问题是软启动时间。

    您需要增加此时间并使启动速度变慢、以便可以避免浪涌电流触发过流保护。

    此致、

     斯特凡