This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891-Q1:LP5891-Q1编码工具

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337394/lp5891-q1-lp5891-q1-coding-tool

器件型号:LP5891-Q1
主题中讨论的其他器件:LP5891

您好!

我目前正在着手为汽车制作动态矩阵、正如我在套件上提供的代码所看到的、动态和虚像可通过以下方式直接生成:  

 

如果我们要制作动画、例如电池充电、一些箭头、危险符号等、 是否有任何 工具或软件可以获取代码? 手工操作真的很难...

谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    是评估自己的电路板还是评估 EVM 电路板? 您现在使用多少 LED 驱动器? 映射与布局相关。

    顺便说一下、这是高级项目还是真实项目?

    Br

    徐默奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个真正的汽车研发项目、我正在使用该驱动器设计自己的电路板。 该电路板将具有大约2500个 LED、因此我将需要两个 LP5891驱动器。  

    Br、

    Javier Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier Alvarez:

    考虑到一些非公开信息、您可以通过以下电子邮件与我联系吗?

    monet-xu@ti.com 

    Br

    徐默奈