This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:效率

Guru**** 2514875 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337324/lp87745-q1-efficiency

器件型号:LP87745-Q1

 LP87745-Q1的效率是多少? 我在数据表中找不到效率曲线、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 在数据表中有效率曲线(在  9.2.1.3应用曲线 )。 我想您提到了简短版本的产品说明书。  

    完整的数据表位于 mySecure 文件夹中、您需要申请才能访问它。 请按照 常见问题解答 申请获取数据表。  

    我们的营销工程师将审核您的申请、根据您是否与 TI 签订了 NDA、您将获得批准的访问权限。  

    或者、如果您只想检查效率、则可以转到 PMIC Efficience-Estimator-Tool 来评估效率。

    常规设置 ,选择器件-> LP87745-Q1,输入电压-> 3300mV,开关频率-> 17.6或8.8或4.4 MHz。  注意: 电路板温度不可选。 它仅固定为25°C。  

    然后、在 开关稳压器设置 ,选择任何 BUCK1,要评估的输出电压。  

    如果您的问题得到了满意的回答、请标记为已解决。 谢谢!

    Br、

    伊什蒂亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到完整数据表的链接。 您能否直接在此处粘贴指向完整数据表的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到指定的"mysecure 文件夹"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到指定的"mysecure 文件夹"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    访问此处: https://www.ti.com/product/LP87745-Q1?keyMatch=LP8774-Q1 

    单击"立即申请"。 这将带您进入申请表、然后您需要填写申请表并提交以供审批。  

    Br、

    伊什蒂亚克