This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:EN=OFF 时的电源正常引脚

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337889/lmr14050-q1-powergood-pin-at-en-off

器件型号:LMR14050-Q1

大家好、

我想知道 Vin1:12V、Vin2:12V 且 EN=OFF (Low)时的 PG 引脚输出。

客户期望 PG:在 EN=off 时为低电平。  

此致、

肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento:

    正确、禁用器件时、预计 PGOOD 为低电平。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。