This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:VCC 和 VDDA LDO 运行

Guru**** 2550730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337878/lm5148-vcc-and-vdda-ldo-operation

器件型号:LM5148

您好!

LM5148数据表规定了 VCC 和 VDDA 均可用作系统中的 LDO、VCC 连接到 PGND、而 VDDA 连接到 AGND。

VCC 或 VDDA 电源是否可用于为系统的其他部分供电?

VDDA 是否有最低电流规格?

在我们的系统中、我们需要为运算放大器供电、并且不想注入可能来自 PWM 输出的 VCC 上的任何噪声。

谢谢、Keith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    肯定不建议使用 VDDA 电源。  您可能还剩有 VCC 电源的空间、但这取决于顶部和底部 MOSFET 的 Qg 总电压。  如果将 VCC 电源用于系统中的其他电源、则较为保守。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。