This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:为 Nordic nrf9160和 nrf52840设计电源

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11, TPS7A21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333256/tps7a11-design-a-power-supply-for-nordic-nrf9160-and-nrf52840

器件型号:TPS7A11
主题中讨论的其他器件: TPS7A21

高支持、

我想使用 TPS7A1118PDRVR 为 nrf52840供电。 输入电压为1、5V 至5、5V 的电池电压。我使用 LTC3536直流/直流稳压器将电压降至3.3V、即  TPS7A1118PDRVR 的输入电压。 当我将电源连接到 PCB 时、LTC3536和 TPS7A1118PDRVR 不再工作。 您可以检查我的设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiril:

    如果 LTC3536未开启、似乎它没有 TPS7A11、似乎存在问题、或者至少由于 TPS7A11没有电源、因此如果它有问题、这一点不明显。 您是否曾尝试单独为 TPS7A11供电以检查其是否正常工作?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我又重新检视了它。 我有两块电路板。 我尝试了不同的负载。 两个 IC 不再在每个电路板上工作。 偏置电路可能出现问题。  您能否为我们提供有关电源的 TI 解决方案? 这只是一个原型、我们可以对其进行修改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiril:

    TPS7A11应适用于1.8V 电源轨、我会将此帖子重新分配给负责降压/升压稳压器的团队、以帮助选择适用于3.3V 电源轨的器件。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的建议。 我们希望了解您如何选择降压/升压转换器和 TPS7A11。 我看到您也有 TPS7A2118PQWDRBRQ1。 哪一个更适合我们 TPS7A11或 TPS7A21?

    此致、

    基里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kril:

    3.3V 电源轨的电流电平是多少? 可接受1.6V 的最低输入电压?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    对于 nRF9160、我们在直流/直流稳压器3.3V 输出时具有800mA 峰值电流。 对于 nRF52840的1.8V 电压轨、不能超过300mA。   
    我们希望使用噪声非常低的直流/直流降压升压电池转换器为 nRF9160生成3.3V 输出。 应使用3.3V 输出为一些低压降 LDO 供电。 该 LDO 的输出应为1.8V/GPIO、我们希望它适合用于射频、从而为500mA 和 nRF52840供电。 您是否有适合  这一需求的解决方案?
    此致、
    Kiril Pechenyashki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiril:

    推荐  适用于您的应用的 TPS63101X 系列。  提醒一下、存在最小输入电压应为1.6V 的间隙。

    此致

    陶氏