This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:电池开关

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2117, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332815/tps2117-battery-switch

器件型号:TPS2117
主题中讨论的其他器件: TPS22916

大家好、期待!

我的一位客户正在 寻找一个能够在主 电池和备用电池之间切换的开关、该开关能够为两个电池充电。 附加的是它们的电池组、电池组具有一个热敏电阻、需要在发生任何情况时触发系统关断。 有一个蓄电池充电器位于其 qaulcomm XR1模块中。   

我曾建议它们使用 PowerMux https://www.ti.com/product/TPS2117 、但我们如何连接热敏电阻信号。 您是否有任何其他实施建议?
下面是使用的电池组  
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何伯国

    感谢您推荐我们的器件! 我对申请有几个问题:

    如何为电池充电? 是通过其端子进行直接充电还是通过 VOUT 引脚进行充电? (不建议通过 VOUT 引脚为电池充电、因为这会激活反向电流阻断功能。)

    热敏电阻是否具有表示需要关断的故障的特定温度/电阻? 我的理解是否正确、即随着温度升高、电阻会下降?

    辅助蓄电池的电压是否与主蓄电池相同(3.8V)?

    基于上述问题的答案、我们可设计一种方案、说明如何利用热敏电阻关闭器件。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    1.我们的 SoM 具有内置充电器可以对主电池进行充电和监控、因此 VSNS、VCHG 和 VBATT 都是互相连接的。 但我们还没有找到一种为二次电池充电的方法。 理想情况下、我们希望在通过 VOUT 在电池之间切换时进行充电。
    2.是的,热敏电阻有一个特定的电阻值(取决于 β 值),SoM 用来检测故障和执行关闭。 是的、电阻会随着温度的升高而降低。
    3.是的,二次电池的标称电压相同,与主电池3.8V。

    如果可能、我们希望同时监控两个热敏电阻。 否则、在这种情况下、我们至少需要监测 SoM 正在使用哪个电池的热敏电阻。 请建议,谢谢。

    最棒的餐厅

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何伯角

    1.理解,谢谢。 如果您确实选择通过 VOUT 为二次电池充电、我建议使用小于1A 的小充电电流、最好低于0.5A、以限制开关 FET 上的反向压降并避免损坏器件或激活反向电流阻断。 另请注意、VIN1和 VIN2不能同时连接到 VOUT。  其中任何一个会造成问题吗?

    2.还有一个我  之前忘记要问的问题-如何控制 TPS2117、它是处于优先模式(电阻分压器到 PR1)、自动模式(比较输入电压)还是手动模式(GPIO 切换 PR1)? 而切换的条件是什么? 根据这些规格、我们可以决定如何使用热敏电阻。 我最初的想法是使用热敏电阻设置一个电阻分压器、并将其连接到 MODE 引脚、或连接到比较器/电压监控器、该比较器在分压器电压低于特定电平时置为高电平、进而将 PR1引脚拉至高电平。 其目标是、当其中一个热敏电阻达到故障温度时、TPS2117将进入 MODE 为低电平而 PR1为高电平的状态、这将禁用该器件。 这可能需要几个额外的组件。

    3.明白,这是有帮助的-谢谢。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    1.注意通过 VOUT 为二次电池充电的电流很小。 另请注意、VIN1和 VIN2不能同时连接到 VOUT。 这些会给我们带来一些问题:
    a:主电池的充电引脚位于 TPS2117的 VOUT 处。 充电电流的绝对值超过1A、这意味着将激活反向电流阻断功能。
    b:二次电池需要始终处于充电状态(通过主电池)、因此可用作备用电池。 由于 VIN1和 VIN2不能同时连接、因此存在二次电池会随着时间的推移而耗尽的问题。

    附件是建议设计、根据我们为电池系统提供的当前电路设计进行了修改。 希望它能让我们的要求更加清晰。

    2.系统会提示用户在电池电量不足时允许切换主电池。 一旦允许、系统将进入睡眠模式、TPS2117应开始切换到二次电池。 切换后、将通知用户可手动交换主电池。 ‘、用户可以安全地恢复系统(假设 TPS2117可以向 SoM 发出信号、指明主电池"再次"存在)。 在某种程度上、二次电池充当 UPS、因此用户可以交换主电池。
    目前、我们依靠我们的系统来检查热敏电阻值。 我们更希望以这种方式进行保存、因为系统有助于收集有关故障的日志。 我们确实考虑了在电池开关 I/O 逻辑之后添加晶体管/开关来确定系统要监控的电池热敏电阻。

    此致、

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    感谢您提供详细更新。 目前我的日程安排非常紧迫、所以我将在达拉斯时间本周结束前对此做出回复。如果问题不存在、请告知我、您需要尽快得到回复。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    很抱歉响应延迟。

    1a/b。 理解、在本例中、我建议:

    -将充电引脚直接连接到主电池

    -使用 TPS25946/8之类的器件 、该器件在二次电池上具有双向电流支持。 当关断/导通时和反向电流大于500mA 时、TPS22916具有500nA Iq、10nA Isd 和反向电流阻断功能、因此二次电池充电电流应保持在小于该值。 但是、由于电子保险丝 IQ 较高、主电池 Iq 将更大。

    或者、通过 TPS2117以外的方式将主电池连接到辅助电池、例如具有限流电阻器的 FET 等等。

    这一要求使事情变得更加复杂、但上述任何初步解决方案是否可行?

    2.关于切换/通知 SoC IN1的问题可以通过 ST 管脚来实现 实际上、TPS2117并不需要明确地手动控制-当 IN1降至低于 PR1电阻分压器编程的值(或1.6V)时、器件将切换到 IN2、而 ST 将变为低电平。 更换主电池后、ST 将再次变为高电平并能够通知 SoC。

    也许  可以使用两个用于监测热敏电阻电阻分压器的2通道电压监控器(一个用于将模式拉至低电平、一个用于将 PR1拉至高电平)、以便在出现过热情况时禁用 TPS2117 -您认为这是不是可行的?

    谢谢。

    帕特里克