This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:BQ33100:学习循环查询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329144/bq33100-bq33100-learning-cylce-inquiry

器件型号:BQ33100

您好

      当,设备需要备用电源 但 BQ33100模块现在处于学习周期中时、这种情况会成为导致模块电源输出无效功能的关键问题。
有没有任何解决这种问题,谢谢!
赵勇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhao:

    抱歉、我有点困惑。 您面临的问题是、在 BQ33100功率损耗后、需要新的学习周期?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ33100模块是我们设备的移动电源,当我们的设备需要从 BQ33100供电时,如何避免喜爱学习周期过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhao:

    我假设您指的是由 BQ33100完成的自动学习周期、该过程会影响您的应用。

    您可以调整 BQ33100在学习频率中完成学习周期的频率。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

           正如我看到的、值范围为0~255:单位(周)、如果我将该值设置为0、我将得到?μ s。

           另一个问题是:如何计算 Max Chg Time 和 Max Dsg Time?

    [学习配置(监控)]
    学习频率
    测量裕度%
    最大检查时间==>?
    最大 DSG 时间==>?
    学习三角接线电压
    电容开始时间