This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS785-Q1:针对来自 USB VBUS 的输入的 ESD/TVS 保护

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS785-Q1, TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339066/tps785-q1-esd-tvs-protection-for-input-coming-from-usb-vbus

器件型号:TPS785-Q1
主题中讨论的其他器件: TVS0500

您好

我选择 TPS78533QKVURQ1 (LDO TPS785-Q1固定3.3V 输出)用于将来自 USB 连接器 VBUS 的5V 电压转换为3.3V 电压的设计。
现在、我需要向 VBUS 添加 ESD/瞬态电压保护。 LDO 数据表的绝对最大值部分指出最大输入为6.5V。 由此、我认为需要找到一个工作电压为5V 且钳位电压为5.5V 至6.5V 的 TVS。 事实证明、很难找到一个。

《USB 接口的 ESD 和浪涌保护》第8.2节:VBUS 保护中建议使用 TVS0500。 然而、其钳位电压高于 LDO 的绝对最大输入电压。

至于我的问题、TVS0500是否适合搭配这款 LDO? 如果没有、TI 是否会提供适合此 LDO 的 ESD/瞬态电压保护解决方案。 要求最小(非最大)间距为0.5mm、以便能够出于原型设计目的进行手工焊接。

此致、
马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    一般而言、我们没有针对您的应用提供具体的 TVS 器件建议。  您需要确保始终满足 TPS785-Q1数据表中列出的最大绝对条件、以防止损坏器件。  我了解 TVS 二极管工作电压与钳位电压的问题。  或许可以查看您的 ESD/瞬态要求、确定 ESD/瞬态发生器的源阻抗、并首先弄清您是否确实需要一个 TVS 二极管。  有时、这些发生器的源阻抗足够高、以至于简单的陶瓷电容器足以将脉冲抑制到可接受的水平内。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -这个输入电容器是在推荐电容器1 µF 之外的吗?
    -对于这样一个输入电容器的电容/电压,有什么建议吗?

    关注瞬变的原因是热插拔连接器时出现电压尖峰或振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    它可能是对1uF 输入电容器的补充、也可能不是补充。

    我会看到与您的1uF 电容器并联的 RC 阻尼网络。  振铃是欠阻尼线束电感和低 ESR Cin 之间相互作用的结果。  通过示波器测量估算线束电感、您可以从中得到振铃频率。  使用 LC 公式、在 LC 公式中将1uF 电容作为"C"、您可以估算线束电感。  然后计算无阻尼 LC 网络的特性阻抗(线束电感= L、Cin = C)。  这将成为您需要的近似阻尼电阻。  选择 Cin 范围为4-10x 的阻尼电容。  通常、干式钽电容器足以满足这两个要求。  

    现在、我们在所有性能评估模块的输入电源轨上添加了未填充的阻尼网络、以帮助解决 Vin 上可能存在的任何无阻尼振铃问题。  我相信我们使用一个外壳尺寸 C 的干式钽电容器(无载)、但是根据您的测量和需求、您或许能够解决外壳尺寸更小的问题。

    谢谢。

    斯蒂芬