This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2111A:TPS2111A

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2110A, TPS2116, TPS2111A, TPS2112A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338117/tps2111a-tps2111a

器件型号:TPS2111A
主题中讨论的其他器件: TPS2112A、TPS2110A 、TPS2116

您好!

我正在寻找 采用 SOIC-8封装的 TPS2111A (2输入/1输出)和相同引脚排列的等效器件。

此致、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    欢迎使用 e2e! 唯一与 TPS2111A 等效的引脚对引脚是 TPS2110A。 此外、除了引脚排列略有不同外、TPS2112A/3A/4A/5A 也与 TPS2111A 非常相似-但您可以利用一些创造力设计一个系统来同时使用这两者。 如果以上都不起作用、我建议使用 TPS2117TPS2116 (它们是引脚对引脚的)、因为它们是我们此系列中最新且性能出色的器件。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的帮助、所以 SOIC-8中没有任何一款具有相同引脚的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    TPS2110A 是具有相同引脚排列的 SOIC-8。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道器件型号、因为我只在 TSSOP 中看到?

    TPS2110A、TPS2111A:自动切换电源多路复用器数据表(修订版 A)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    抱歉、我犯了个错误-我们在 SOIC 中仅有的器件是 TPS2101 和 TPS2105、但它们只有5个引脚、与 TPS2111A 没有类似的功能。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没问题。 我将重新设计我的 PCB。对于新的 PCB (TPS2116/17)