您好!
我们使用 BQ25730进行互电荷、现在我们测试 充电电流为3A 且电压为12VDC 时 MOSFET 的温度和电感高于65℃ 的情况、
因此、请告知这是否正常? 如果它是不正常的,如何解决这个问题,谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用 BQ25730进行互电荷、现在我们测试 充电电流为3A 且电压为12VDC 时 MOSFET 的温度和电感高于65℃ 的情况、
因此、请告知这是否正常? 如果它是不正常的,如何解决这个问题,谢谢。

你好、Tiger、
珍珠在通电约半小时后上升到65℃、我们认为如果设计有误、温度会迅速升高。
请查看下面的 I2C 配置、是否有任何错误:
bq25730@6B {
兼容 = "ti、bq25730";
REG = <0x6b>;
INTERRUPT-PARENT = <&GPIO1>;
中断 = ;
pinctrl-names ="默认";
pinctrl-0 = <充电器_GPIO>;
TI、输入电流 = <6000000>;
TI、充电电流 = <6000000>;
ti、max-charge-voltage = <13500000>;
ti、minimal-sys-voltage = <9600000>;
};