Other Parts Discussed in Thread: TPS2121
主题中讨论的其他器件:测试2、
您好!
我对开关操作、PR1和 ST 引脚有几个问题。
首先、测试环境和测量结果如下。
- 测试环境
我使用了 EVM 并按如下方式更改了电阻(R8、R12)值:
我在为 IN1和 IN2供电后、通过关闭 IN1来打开电源。 - 测量结果
- 测试1。 根据 ST 引脚设置的波形 (施加150mA 负载时)
1-1. 在10.7k 处将 ST 引脚连接至 PR1 (JP2:跳接引脚1和2)
1-2. 连接 ST 引脚至接地(JP2:跳接引脚2和3)
- 测试2。 根据流耗得出的波形 (在10.7k 处将 ST 引脚连接到 PR1 (JP2:跳接引脚2和3))
2-1. 电流消耗+5V : 480mA (J20: install)
2-2. 5V 的电流消耗:150mA (施加150mA 负载)
- 测试1。 根据 ST 引脚设置的波形 (施加150mA 负载时)
我得到了以下结果:
- 将 ST 引脚连接到 PR1时、PR1的纹波会降低。
- 随着电流消耗增加、Vout 完全关闭的时间也会增加。
当 IN1关闭时、它应在计算中发生某个 VDIP 后切换到 IN2。
但是、由于使用 EVM 进行测试、当从 IN1切换到 IN2 (PR1=CP1时)时、PR1和 Vout 会发生纹波、并且会完全关闭、然后再次打开。
问题如下。
- 为什么 PR1中会出现纹波? 为什么将 STpin 连接到 PR1可以缩短产生纹波的时间?
- 如何在不完全关闭 Vout 的情况下在设计中切换电源?
我需要一个设计 、在提供+5V (主 PWR)和+8.4V (BAT)时、使用快速切换且 Vout 为+5V (Main)。 - 如何计算 ST 引脚的迟滞和电阻
- 输出电压根据电流消耗发生变化是否正确?
谢谢。此致、
御津市