This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:提问 LM5155

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338268/lm5155-questions-for-lm5155

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: TL431

您好、专家!

在 LM5155应用手册 SNVA866A 中、连接 Vcomp 的 Rcomp 和 Ccomp 有什么用途?

如果是用于补偿、它如何影响零点和极点?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    隔离反激式器件的主要补偿在次级侧以 TL431电压基准完成。 但是、在某些情况下、也需要在初级侧使用 RCOMP 和 CCOMP。 RLED 负责中波段增益(AVM)。 如果 RLED 所需的值高于可能的最大 RLED (取决于光耦合器、Vout 和电压基准)、则必须使用 RCOMP (在初级侧)。 初级侧的 CCOMP 影响高频极点、因为它与 Copto 并联。

    请注意、初级侧的 Rcomp 和 Ccomp 值不必与次级侧的 Rcomp 和 Ccomp 值相同。 它们彼此不依赖。

    有关详细说明和公式、我推荐以下视频: https://www.ti.com/video/5426178629001

    此外、以下文档有助于了解反激式功率级和通过光耦合器的隔离式反馈: https://www.ti.com/seclit/ml/slup340/slup340.pdf 

    如果您还有其他问题、请尽管提出。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Moritz。 是否有基于 Excel 或 Mathcad 的工具可用于视频中所示的公式?

    如果是、您可以分享吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    不幸的是,我没有这样的工具。

    此致、

    莫里茨