This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:输入电压纹波

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338600/lmg1210-input-voltage-ripple

器件型号:LMG1210

您好!

我将借助 LMG1210栅极驱动器 IC 实现 SPWM。 对于我独特的应用、我必须使用高达1.5MHz 的开关频率。 这就是我选择这个 IC 的原因。

由于 IC 的上升和下降时间非常短、我面临着巨大的高频电源纹波问题。 我认为我的实验室工作台电源不够好。 然后、我还使用 Lipo battery 进行了实验、并再次在电池端子(输入电源)上获得相同的结果。 然后我找到了基准、并了解了陶瓷电容器的重要性。

参考: https://www.ti.com/lit/an/slta055/slta055.pdf?ts = 1710814554970&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

根据计算结果、Iout 峰值为5A、占空比从5%到95%不等、峰值纹波电压应为100mV。 考虑到占空比为0.5%且 Fsw 为1MHz、陶瓷 Cmin 为12.5uF。  

我只是想确保方向正确。 我正在考虑输入10uF*2, 10nF, 100nF, 220nF. 这样可行吗? 目前纹波电压为0V 至1.5V 电源。

我在实验过程中放大了一些 LMG1210 IC。 并等待新电压到达。  

另一个问题是、即使以正确的方式连接了所有器件、LMG1210 IC 有时也会放大。 我将根据典型应用图为 IC 单独提供5V 和12V。 是否要考虑任何电压顺序? 比如、先提供5V 电压、然后提供12V 电压、然后仅提供启动输入电压和使能引脚?

此外、根据 IC、我的应用不需要高频运行的50MHz。 您能否为高达2MHz 的开关频率提供建议更好的替代方案? 它应该是具有单个 PWM 信号的驱动器、而不是单独的高侧和低侧控制、并具有死区时间(固定或可调)。 最大电源电压为150V。 LMG1210具有所有特性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您关于 LMG1210的问题。

    是的、您是正确的、这些系统中需要高质量陶瓷电容器。 我们建议将低 ESR、X7R 陶瓷电容器用于栅极驱动器电路。

    VDD 上的旁路电容器的值12.5uF 似乎很大。 在数据表中、第8.2.2.1节"旁路电容器"概述了如何为自举和偏置 VDD 选择尺寸正确的电容器。

    至于 VDD 和 VIN 的排序、只应使用1个为该驱动器供电的选项。 第9节数据表中的电源建议概述了如何使用内部 LDO 为驱动器提供所需的5V 电源以及在何处添加旁路电容器。

    对于此应用、LMG1210是您的系统要求的理想候选器件。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔