This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:如何为电感器值选择正确的值

Guru**** 2515335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338997/lm25143-how-to-choose-correct-value-for-inductor-value

器件型号:LM25143

TI 人很好

客户目前正在调试   LM25143的电感值。

条件:

输入为13V 输出为12V 9A。

300 kHz  

电感器电流纹波20%  

CS 电阻设置为5m Ω(OCP 为14A)

客户可以根据公式将电感值计算为2.2uH。

但是、当客户根据数据表中9.3.13斜率补偿的方程式10计算降压电感时、根据上述条件会得到8.3uH。

所以、客户觉得公式矛盾。 我应该如何选择正确的电感值?

非常感谢。

Tony,目前我在调试LM25143时,发现你们芯片一个设计矛盾的地方。输入13V、输出12V /9A,300KHZ频率的时候,电感电流纹波20 %时候用电感,过流点设置14A,也就是CS电阻5mΩ。这个设计和你们电流斜率补偿不匹配,看下有什么办法优化吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪、您好!

    数据表中提供了关于选择电感值的详细信息、必须遵循这一点。  不确定客户是如何计算2.2uH 的、但不基于 任意20%的 IOUT。  他们也可以在设计计算器中交叉检查建议、希望这对他们有所帮助。

    LM5143DESIGN-CALC 计算工具| TI.com

    大卫。