This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22 -最大输出电流

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337891/tps548d22-tps548d22---maximum-output-current

器件型号:TPS548D22

大家好、

我们的客户正在使用 TPS548D22、他询问该器件的最大输出电流是多少、因为数据表显示 OCP Vallley 电流可在图15中设置为>70A 和240k Ω。 您能否说明什么是最大电流、以及为什么数据表在图中显示谷值电流高达>70A? 此外、 在数据表 P7的表中、ICLAMP_hi 是75A (典型值)意味着什么?

此致、

小岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Zhonghua Huang 说:
    我们的客户正在使用 TPS548D22、他询问该器件的最大输出电流是多少、因为数据表显示 OCP Vallley 电流可以设置为>70A、240k Ω、如图15所示

    TPS548D22旨在支持高达40A 的持续运行应用程序负载电流。  不建议在40A 以上持续运行。

    TPS548D22可以在故障情况下以高于40A 的瞬时负载电流安全工作、但不应将其设计为长时间工作在40A 以上。

    [quote userid="35238" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337891/tps548d22-tps548d22---maximum-output-current 为什么数据表显示的谷值电流高达>70A?

    为了确保在正常运行期间不触发电流限制、必须将过流限制设置为高于最大预期应用电流、因此用户需要能够将电流限制编程为高于器件额定连续应用电流的电平。

    [报价 userid="35238" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337891/tps548d22-tps548d22---maximum-output-current "]此外、 在数据表 P7的表中、ICLAMP_hi 是75A (典型值)这意味着什么?

    这是施加在高侧 FET 上的固定内部峰值电流限制、如果检测到电流高于75A、将触发高侧 FET 关断。  这是为了针对过大的峰值开关电流提供有限的电感器饱和保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的澄清。 瞬时负载电流超过40A 时的最长时间是多少、从而使该器件安全运行?

    此致、

    小岛市   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瞬时负载电流超过40A 时的最长时间是多少?

    这取决于热环境以及由此产生的自发热、但只要内核温度保持在150°C 最大内核温度以下、该器件就可以处理偶尔超过40A 的负载电流并持续几秒钟、 但是、当在60秒的时间内求平均值时、RMS 的平均电流不应超过40A、以避免可能缩短整个产品寿命。