This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:(BQ79656)具有集成支持 NXP 软件的演示参考代码。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338664/bq79616evm-021-bq79656-reference-code-with-demo-with-integration-support-with-nxp-software

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

建议-;  

我们确实会随 ARM MCU TMS570提供参考代码。 我已经共享了此链接、通过我们的安全软件页面了解更多详细信息。 请通过该链接申请相同的权限、我们的团队将很快提供其访问权限。

我应用在该 链接中任何你分享 的,它显示安装 USB2ANY 软件. 因此、请 与具有集成支持的演示共享参考代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket,

    我已经为您提供了对 MySecure 上标记为"development"的文件夹中软件产品的访问权限。 当系统在 CST 上午9:30刷新时、您应该能够访问它们。

    我不确定您所说的"具有集成支持的演示的参考代码"是什么意思。 如果您在运行或开发我们的示例代码或 GUI 时需要特定的帮助、则应该在 E2E 上创建一个包含这些问题的新主题、或者与与之前交谈的人进行交流。

    此致、