This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:UART 通信

Guru**** 2591560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336550/bq79616-uart-communication

器件型号:BQ79616
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尝试从微型器件通过 UART 与 BQ79616开发板通信。 无法通过芯片进行响应。

  • 我已成功唤醒芯片、使 LED D1亮起。
  • 我无法从芯片获得一条可传输的 UART 消息。
    • 我认为这可能是电压信号问题;我现在已将隔离器芯片由 uC 开发板供电、BQ 正在接收5V UART 信号、而不是通过 J3直接连接到 RX/TX 引脚。 (数据表未指定需要此参数吗? 或者、BQ 芯片是否会关闭 UART 上的3.3V 信号?)
    • 在示波器上验证了 UART 波形;时序和数据看起来正确。
    • 已验证 CRC 为计算正确。
    • 为了确定这是 RX 还是 TX 问题、我发送了一条消息来开启 TSREF;在示波器上验证的消息(在 ISO 收发器之后的 BQ 测试点)为有效... 什么也没有。

要使其作为单个器件进行通信、是否缺少某些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.3V 电源可能工作、但616 UART 设计为可在5V UART 下工作。 如果我能够获得更多信息、我可以复制以下内容:  

    1.您能否确认您使用的是直接连接到616的微控制器? 此外、您正在使用哪种微控制器?  

    2.可以发送 EVM 配置方式的图片吗? 我想再次检查硬件配置是否正确+复制此设置。  

    3. 在与 PC+GUI 直接通信时、您是否能够与器件 EVM 通信? 如果您使用 USB2ANY 将616连接到笔记本电脑、您是否能够进行通信?

    4.您能发送一个示波器捕获的命令吗?  

    请告诉我。  

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.) 不再直接连接。 假设 BQ 不需要3.3V 信号、我开始 通过评估板上的隔离器/电平转换器进行连接。 MICRO I 正在使用 STM32;确切地说是 F446RE。  

    2.) 不幸的是,我目前不能发送一张图片;出了办公室几天。 存储器中的

     

    数据。 J1开路、J2闭合、J18闭合、J21闭合、J14闭合。 11.5V 电源连接到 PWR 和 CELL0。 J16和 J14设置为仿真电芯的数据表要求。 我假设芯片通电、可以唤醒芯片。 3.) 我还没有尝试连接到 PC;我想当芯片讨论 UART 时、为什么要把钱花在另一个适配器上。 4.) 我将在周一尝试。 我还可能会购买适配器。 您能否提供指向桌面软件工具的链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。 下面是通过 GUI 下载请求访问该文件夹的链接: https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=305269∏_no=BQ7x61x-Q1_DEVELOPMENT&ref_url=app_bms_bms-bap

    我们周一再来。  

    此致!

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我获得了 TX 引脚上的数据;你们真的应该更新开发板的数据表。 说9V 是误导的;即使它暗示了18V。 我提供11.9V 电压、因为这是两个电路板的安全电压。 由于 CVDD 在5V 时非常稳定、并且我能够唤醒我假定这足够的电源所使用的芯片。 我切换到了双输出电源、并为 BQ 板提供了25伏电压。 BQ 芯片现在正共享其机密。