This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:I2C 不使用 TPS6594EVM 工具读取 TPS65941120-Q1 PMIC 寄存器内容的原因。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327131/tps6594-q1-the-reason-for-not-reading-the-register-content-of-the-tps65941120-q1-pmic-by-i2c-using-tps6594evm-tool

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS6594EVM

您好,

 现在、我们 通过 TPS65941120-Q1、TPS65941421-Q1  LP876411B5-Q1 PMIC 开发自己的电路板。 现在我们可以 通过 TPS6594EVM 读取 TPS65941421-Q1和 LP876411B5-Q1的寄存器内容 、但无法识别 TPS65941120-Q1、 因此无法读取寄存器内容。 这是什么原因呢? 现在、 我考虑导致这种情况的一些原因。  
1. TPS65941120-Q1外设电路存在问题、PMIC 无法正常工作。
2. PMIC 可以工作、但工作不正常、它 进入 I2C 不能正常工作的特定状态、所以我们无法识别 PMIC、但我不知道它是什么状态。

TPS65941421-Q1  LP876411B5-Q1 PMIC 的状态会影响 PS65941120-Q1 PMIC 功能、并使其进入 I2C 无法工作的特定状态。

Br

速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rata、

    我明白、3个人中只有2个人能按预期工作、这是多么令人沮丧。

    感谢您提供有关如何连接到 PMIC 的详细信息

    Unknown 说:
    1. TPS65941120-Q1外设电路存在问题、PMIC 无法正常工作。
    [/报价]

    您能否直接发送原理图或分享您在这里的想法以了解具体意思?

    如果可能、您能否使用逻辑分析仪捕获 EVM 和开发板之间的通信?

    Unknown 说:
    2. PMIC 可以正常工作、但无法正常 工作、它进入 I2C 无法正常工作的特定状态、因此我们无法识别 PMIC、但我不知道它是哪个状态。

    主 PMIC 上的 VINT、VOUT、VCCA 上的电压读数是多少?

    您可以共享的其他 PMIC 上是否有任何中断?

    [quote userid="340099" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327131/tps6594-q1-the-reason-for-not-reading-the-register-content-of-the-tps65941120-q1-pmic-by-i2c-using-tps6594evm-tool ">3.TPS65941421-Q1  LP876411B5-Q1 PMIC 的状态可以影响 PS65941120-Q1 PMIC 功能并使其进入 I2C 无法工作的特定状态。[/quote]

    没错、但如果 TPS65941120的工作不正常、因为它是主 PMIC 并通过 SPMI 与其他器件进行通信时会发生同样的情况、这就是为什么我要提出上述问题的原因。

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

       感谢您的详细答复。

      1.您可以直接发送原理图还是分享一下您在这里看到的内容、了解您的意思?

       因为我不知道原因、所以我想 外围电路是其中一个 可能的原因。 我不知道它是否是、 外围电路有什么问题。

      2.1.PMIC 初级侧的 VINT、VOUT、VCCA 上的电压读数是多少?

      VINT 和 VCCA 为3.3V、  对于 VOUT 电压、  LDOCTRC 和 LDOVINT 为1.8V、VOUT_LDO2 为0.8V、其他均为0V 、包括 SW_Bx 和 VOUT_LDOx。 VINT 和 VCCA 如下所示:

     电压大约在3.04V ~3.68V 之间、这会导致故障吗?

      2.2.您可以共享的其他 PMIC 上是否有任何中断?

      其它 PMIC 上中断寄存器的内容如下所示:

    从图中可以看出、误差是 SPMI 通信 误差。 我们已  使用示波器测试了 SDATA_SPMI 和 SCLK_SPMI 信号、但未在这两条线路上检测到任何信号。 这是否会导致 SPMI 通信 错误? 除此之外、哪些其他故障也会导致 SPMI 通信 错误?  TPS65941120器件似乎始终处于无电源状态或备用状态。

    这是真的、但如果 TPS65941120无法正常运行、因为它是主 PMIC 并通过 SPMI 与其他器件通信、则会发生相同的情况、因此我有上述问题。

    对于这个问题、是什么导致 TPS65941120 PMIC 无法正常工作? 哪个状态可以导致 TPS65941120的 I2C 发生故障?  

    Br

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rata、

      VINT 和 VCCA 为3.3V、  对于 VOUT 电压、  LDOCTRC 和 LDOVINT 为1.8V、VOUT_LDO2 为0.8V、其他均为0V 、包括 SW_Bx 和 VOUT_LDOx。 VINT 和 VCCA 如下所示:

     电压大约在3.04V ~3.68V 之间、这会导致故障吗?

    [/报价]

    是的、VCCA 应在3.3的10%容差范围内、这些值在该范围之外。 通常情况下、它会执行恢复尝试、其中它将进入硬件安全状态、然后进入 INIT、引导 BIST、最后进入 PFSM。

    此处虽然看起来 VOUT_LDO2 (TPS65941120的)为800mV、如下面突出显示的该 LDO 和其他器件具有 RV_SEL (残余电压)、它将观察引脚上的电压、如果超过150mV 将触发故障。

    在这种情况下、看起来它停止了器件恢复尝试、使器件卡在引导 BIST 状态、因为线路上有800mV。

    我建议这样做、找出当器件发生电源故障时 VOUT_LDO2上电压为800mV 的原因、因为它不应在该线路上有任何电压。  我已经对此进行了测试、并看到了与您相同的问题、无法讨论 TPS65941120、但其他器件可与 EVM 一同使用。

    对于这个问题、是什么导致 TPS65941120 PMIC 无法正常工作? 哪个状态可以导致 TPS65941120的 I2C 发生故障?  

    [/报价]

    请参阅以上内容。

    从图片中,我们可以看到错误是 SPMI 通信错误 。 我们已  使用示波器测试了 SDATA_SPMI 和 SCLK_SPMI 信号、但未在这两条线路上检测到任何信号。 这是否会导致 SPMI 通信 错误? 除此之外、哪些其他故障也会导致 SPMI 通信 错误?  TPS65941120器件似乎始终处于无电源状态或备用状态。
    [/quote]

    是的、这可能不过是 LDO2上的上述残余电压。 SPMI 上没有任何东西、因为主 PMIC 和主 SPMI 控制器未启动、这就解释了为什么线上没有任何东西。 在正常运行的 SPMI 中、您会看到 SPMI 看门狗线路上的流量。

    请尝试摆脱 TPS65941120的 LDO2的800mV 源、看看您是否可以通过 I2C 进行交谈。

    Br、

    尼古拉斯

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

      感谢您的详细答复。 它对我们有很大帮助。 现在我还有一个问题。

       问题1、您说是产生 LDO2残余电压的原因。  什么原因会导致 LDO2残余电压升高?

       现在、我们已经解决 了 probem 和 LDO2残余电压的问题、但同时也对一些误差进行了缓解、例如:

     

     我发现主要误差包括1) MCU 电源误差(MCU_PWR_ERR_INT),2) VCCA 欠压(VCCA_UV_INT)、3) LDO2输出电流限制(LDO2_ILIM_INT)和4) LDO1输出电压已下降至低于150mV (LDO1_SC_INT)。

    产生这些错误的原因是什么?

      问题2、您说过"在本例中、似乎是停止了器件进行恢复尝试、因为线路上存在800mV、使器件卡在引导 BIST 状态。" ,但按  以下设备电源状态的状态图:

       由于残余电压、它似乎使器件卡在 INIT 状态而不是引导 BIST 状态。 因为进入 INIT 状态的 BOOT BIST 状态不需要残余电压、所以这样对吧?

     问题3、 VCCA 欠压和过压问题 。  VCCA 电压约在3.04V ~3.68V 之间,如果只有这个问题存在, LDO2为0V, ,我们可以侦察 TPS65941120 PMIC 并读取寄存器内容 ,但 TPS65941120器件的整个功能不正常, VCCA 欠压和过压问题会得到解决,对吗?

    问题4、您说过"我已经对此进行了测试、看到了与您相同的问题、不在使用 TPS65941120、但其他器件可与 EVM 搭配使用。" 您是如何进行测试的? 即、您如何使 LDO2残余电压 超过150mV?

    Br

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rata、

    感谢您发送编修。

     现在、我们已经解决 了 probem 和 LDO2残余电压的问题、但同时也对一些误差进行了缓解、例如:

     

     我发现主要误差包括1) MCU 电源误差(MCU_PWR_ERR_INT),2) VCCA 欠压(VCCA_UV_INT)、3) LDO2输出电流限制(LDO2_ILIM_INT)和4) LDO1输出电压已下降至低于150mV (LDO1_SC_INT)。

    [/报价]

    我很高兴您能够从 PMIC_A 获得读数。

    根据我的经验、产生残余电压的原因是:

    • 电容过大
    • 其他器件的泄漏电流
    • LDO/OV 条件连接到 UV、作为负载开关

    似乎原因围绕处于旁路模式的 LDO2:

    Question:

    您是如何清除 LDO2上的过量电压的?

    您接地了吗? 如果是、这将解释 SC 和 ILIM 中断。

    请求:

    若要了解错误的真实原因、在重现此问题时、您能否在 TPS65941120上测量示波器(未施加先前的电压、冷启动):

    • 在 VCCA 引脚上从0V 触发到3V3的 VCCA 电平
    • LDO2
    • 使能
    • GPIO9 (在 TPS65941120上)

    如果您没有四通道示波器、但有两个通道、请仅捕获 VCCA 和 LDO2、谢谢!

      问题2、您说过"在本例中、似乎是停止了器件进行恢复尝试、因为线路上存在800mV、使器件卡在引导 BIST 状态。" ,但按  以下设备电源状态的状态图:

       由于残余电压、它似乎使器件卡在 INIT 状态而不是引导 BIST 状态。 因为进入 INIT 状态的 BOOT BIST 状态不需要残余电压、所以这样对吧?

    [/报价]

    对于这个问题、我很抱歉、Rata、您是对的。

    我认为它们是相同的、因为 INIT 转换到 BOOT_BIST 的速度有多快、此时 BOOT_BIST 会执行另一组模拟测试。

     问题3、 VCCA 欠压和过压问题 。  VCCA 电压约在3.04V ~3.68V 之间,如果只有这个问题存在, LDO2是0V,我们可以 侦察 TPS65941120 PMIC 并读取寄存器内容 ,但 TPS65941120器件的整个功能不正常, VCCA 欠压和过压问题会得到解决,这是对的吗?

    绝对应予以纠正、因为 TPS65941120的 LDO2是旁路模式下的负载开关、对于处理器预期输出为3V3。

    这就是为什么我还要请求上面的示波器屏幕截图、以确认问题的根本原因是 VCCA 骤降或过压、这导致了最初的问题、然后由于 LDO2上的残余(可能为泄漏)电压而无法恢复。

    问题4、您说过"我已经对此进行了测试、看到了与您相同的问题、不在使用 TPS65941120、但其他器件可与 EVM 搭配使用。" 您是如何进行测试的? 也就是说、您做了什么来使 LDO2残余电压 大于150mV?
    [/quote]
    [/quote][/quote]

    我将三个器件堆叠在一起、在冷启动时应用您在 LDO2上看到的残余电压。 我连接 GUI、仅用于与两个 PMIC TPS65941421和 LP876411B 通信。 一旦残余电压被移除、就能够使用  TPS65941120进行 I2C 通信。

    Br、

    尼古拉斯

    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

       感谢您的答复。 我的电路板仍然无法正常工作、我们仍有一些问题。

      Q1.您是如何清除 LDO2上的过量电压的?您是否将其接地? 如果是、这将解释 SC 和 ILIM 中断。

       我们通过将一个电感器2.7uH 与一个2.2uF 电容器并联来清除 LDO2上的过剩电压。 它等于将它接地吗? 在这种情况下、LDO2的驱动电压大约为0.5V、而不是3.3V。 同时、出现如上所示的寄存器错误。

      我们不知道这个解决方案是否合理。 如果不是、应该怎么做? 如果是、我们是否选择了不合理的电感器值? 我们的电路板完全按照 J721S2X SOMG01EVM 设计。 现在我们仍然不能专注于问题的根本原因,这是非常令人沮丧的!

     Q2.我们已经尝试了其他一些方法来解决这个问题。

          a.将2.2uF 电容器更改为1uF;

          b.将2.2uF 电容器改为1nF;

          c.将一个电阻器10kΩ Ω 与一个2.2uF 电容器并联;

          D. 将一个4.7uF 的电容器与一个2.2uF 的电容器并联;

       它们根本不起作用、LDO2为0.8V、我们无法执行 I2C 读取和写入。  

        Q3.您说"

    若要了解错误的真实原因、在重现此问题时、您能否在 TPS65941120上测量示波器(未施加先前的电压、冷启动):

    • 在 VCCA 引脚上从0V 触发到3V3的 VCCA 电平
    • LDO2
    • 使能
    • GPIO9 (在 TPS65941120上) 如果您没有四通道示波器、但有两个通道、请仅捕获 VCCA 和 LDO2、谢谢!

    "

    以下是捕捉(在该情况下、我们已解决了 VCCA 欠压问题、VCCA 稳定的3.3V 电压以及几乎没有干扰、但 LDO2可阻性电压仍然为0.8V):

    我们可以从这些图片中得出什么结论?

     Q4,你说"

    根据我的经验、产生残余电压的原因是:

    • 电容过大
    • 其他器件的泄漏电流
    • LDO/OV 条件连接到 UV、作为负载开关

    "

     对于"电容过大"、我们尝试了不同的电容器、但似乎不是这个原因。 或者我们是否选择了不合理的电容值?

     对于"其他器件的泄漏电流"、 我们应如何确认其原因是什么? 在哪些情况下会从其他器件引入漏电流?

     对于"LDO/OV 条件与作为负载开关绑定的 UV ",我并不严格理解这句话的含义。 这意味着 LDO 引脚上存在欠压或过压错误、对吗? 我们应该采取什么措施来确认此原因?

    Br

    速率

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rata、

       我们通过将一个电感器2.7uH 与一个2.2uF 电容器并联来清除 LDO2上的过剩电压。 它等于将它接地吗? 在这种情况下、LDO2的驱动电压大约为0.5V、而不是3.3V。 同时、出现如上所示的寄存器错误。

      我们不知道这个解决方案是否合理。 如果不是、应该怎么做? 如果是、我们是否选择了不合理的电感器值? 我们的电路板完全按照 J721S2X SOMG01EVM 设计。 现在我们仍然不能专注于问题的根本原因,这是非常令人沮丧的!

    [/报价]

    如果我了解您是如何通过这样做消除残余电压的?

    如果这是您为获得残余电压而执行的操作、则不建议这样做、这最终将成为短路、仍将触发问题。

    电压应该为0V、1V8或3V3。 在任何稳态状态下、器件之间都不存在任何东西、我仍然相信这可能是漏电压、因为当所有其他电源轨关闭时、该轨上不应有任何电压。

    现在、在该器件打开时是否有任何其他域通电、我建议您找到导致泄露到该域的原因、这也是问题的根源。

    如果您可以尝试关闭其他受电的域以查看 VDD_MCUIO_1V8_REG 上的电压是否下降、请查看在此处附近加电的项目、这会非常令人沮丧。

    我们可以从这些图片中得出什么结论?

    [/报价]

    它看起来像是能够正确加电、我知道您复制了设计、 但该板已经进行了几次修订、请提供原理图。如果不是这样、我只提供猜测、因为 GPIO9据说在设计中已接地并使用了不同的器件型号。

    那么、它现在没有发出上电信号了吗? 问题何时出现?

    "

     对于"电容过大"、我们尝试了不同的电容器、但似乎不是这个原因。 或者我们是否选择了不合理的电容值?

     对于"其他器件的泄漏电流"、 我们应如何确认其原因是什么? 在哪些情况下会从其他器件引入漏电流?

     对于"LDO/OV 条件与作为负载开关绑定的 UV ",我并不严格理解这句话的含义。 这意味着 LDO 引脚上存在欠压或过压错误、对吗? 我们应该采取什么措施来确认此原因?

    [/报价]

    电容过高会发生在处理器端(而不是 PMIC 的端)、但如果您复制 FAE (现场应用工程师)提供的设计、我对此存疑。

    漏电流、通过电路板的布局设计或通过制造电路板来实现、在电路板上走线(或覆铜)相互接触、为电源轨供电。 请查看电路板中是否有任何其他0V8源、并验证其是否已开启、当出现此问题时、请将其移除、然后查看残余电压是否消失(请注意、您可能需要观察稍高的电压、因为泄漏电流下也会产生压降)。

    LDO/OV 条件连接到 UV、作为负载开关 ,让我解释一下,因为我知道这是一个很大的解包:

    LDO2默认配置为负载开关、输入为3V3、但仍具有+/-10%的电压监控功能、因此如果电压(在 VCCA 下)高于3V63、则会触发 OV 故障、如果低于2V97、则会触发 UV。

    Br、

    尼古拉斯

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nichlos:

     感谢您的答复。 我们仍有一些语音问题。

      问题1、我们已经解决了残余电压 问题。  正如您所说的 、泄漏电压是导致的。 但现在我们  遇到了另一个问题 ,在 LDOx 和 SW_Bx(BUCKx_OUT)引脚上没有电压. 这是什么原因呢? MCU 是否必须发送特定的 I2C 命令才能使这些引脚产生请求的电压? 或 MCU、而 PMIC 可以自行驱动这些电压?

    在上述情况下、中断如下:

    似乎已经发生了有序关闭。 我们不知道有序关闭是什么原因。

    问题2.

     我们的 原理图如下所示:

    我们的设计有什么错误吗?

    Q3.在我们自己的设计中、电流监控器电路被删除、这会导致 LDOx 和 SW_Bx 上没有电压?  整个功能是否有必要?

    Br

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rata、

    我很高兴 LDO2上的电压问题得到解决、您现在正在通过 BIST。 现在问题似乎是找出导致有序关闭的原因。 有序关断导致重新启动尝试、直到达到恢复计数器。

    请记住、这是一个多 PMIC 设置、请同时检查其他器件上的中断、此时看起来 TPS65941120的主(主) PMIC 没有问题。  

    我们的设计有什么错误吗?

    [/报价]

    我看不到、像这些问题那样的任何问题都会出现在布局或制造中。

    Unknown 说:
    Q3.在我们自己的设计中、删除了电流监视器电路、这将导致 LDOx 和 SW_Bx 上没有电压? 而且 整个功能是否有必要?

    您能否告诉我已删除的器件型号、但我不这么认为、我将回头看看我们的设计以仔细检查。

    首先、让我们看看其他中断。

    Br、

    尼古拉斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

      非常感谢您的帮助。 现在所有的输出电压包括 LDOx 和 SW_Bx。 关于 VCCA 加电、我们已经提出了一些奇怪的问题

     问题1:

        如果我们切断电路板的电源,需要等10分钟甚至更长的时间,然后给电路板上电, VCCA 是3.3V 的,电路板可以正常工作,所有输出电压,包括 LDOx 和 SW_Bx 都是正常驱动的。

       但是、如果我们在断电后立即为电路板上电、则 VSYS_SENSE 引脚为3.3V、但 VCCA 引脚约为0.7V、 通常无法驱动所有输出电压、 LDO2为0.4V、其他输出电压均为0V。  在这种情况下、我们也无法执行任何 I2C 读取和写入命令。 这是什么原因呢?   

    以下是对 VCCA 电源引脚的捕捉、最终约为0.7V:

    电路如下:

     问题2:

      还有另一种奇怪的现象、我们切断电路板电源后、 VCCA 引脚和 VSYS_SENSE 引脚上仍然存在电压、它们从 VCCA 的0.7V 继续下降   、从 VSYS_SENSE 的3.3V 下降大约十分钟后、VCCA 电压值可以降至0.01V 以下。 在这种情况下、 电路板通常可以通电。 我们应该怎么做才能找到 这种现象的根本原因?

     问题3:

      我们还有第三个问题。  为了 解决 LDO2引脚上的泄漏电压问题、我们移除了下图中的电阻器 RD42。  现在 VSYS_MCUIO_3V3处于打开状态。 我们已经尝试将该信号连接到 VSYS_3V3、但它不起作用。 我们应该将此信号线连接到哪里?

    Br、

    速率

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rata、

     问题1:

        如果我们切断电路板的电源,需要等10分钟甚至更长的时间,然后给电路板上电, VCCA 是3.3V 的,电路板可以正常工作,所有输出电压,包括 LDOx 和 SW_Bx 都是正常驱动的。

       但是、如果我们在断电后立即为电路板上电、则 VSYS_SENSE 引脚为3.3V、但 VCCA 引脚约为0.7V、 通常无法驱动所有输出电压、 LDO2为0.4V、其他输出电压均为0V。  在这种情况下、我们也无法执行任何 I2C 读取和写入命令。 这是什么原因呢?   

    以下是对 VCCA 电源引脚的捕捉、最终约为0.7V:

    [/报价]

    您的问题的答案是"不"、器件不必等待这么长的时间才能进行重启尝试。

    您能否在同一示波器捕获上捕获 VCCA & VSYS、您应该会看到 VCCA 上下切换的波形、尝试捕获所有这些。 这是 FET 短路测试。

    我将尝试为您获取相同 PDN-0A 及其外观的示波器快照。

     问题2:

      还有另一种奇怪的现象、我们切断电路板电源后、 VCCA 引脚和 VSYS_SENSE 引脚上仍然存在电压、它们从 VCCA 的0.7V 继续下降   、从 VSYS_SENSE 的3.3V 下降大约十分钟后、VCCA 电压值可以降至0.01V 以下。 在这种情况下、 电路板通常可以通电。 我们应该怎么做才能找到 这种现象的根本原因?

    [/报价]

    让我们看一下进行短路测试的安全 FET、看看其结果是什么。 这些线路上使用电容器为降压稳压器和 LDO 供电。 如果存在导致器件触发锁定的故障、我们应该看到这个情况。

     问题3:

      我们还有第三个问题。  为了 解决 LDO2引脚上的泄漏电压问题、我们移除了下图中的电阻器 RD42。  现在 VSYS_MCUIO_3V3处于打开状态。 我们已经尝试将该信号连接到 VSYS_3V3、但它不起作用。 我们应该将此信号线连接到哪里?

    [/报价]

    您能向我发送您的原理图和布局吗、如果不能太多、您可以通过私人消息进行发送。

    我可以看到从 开关中移除该负载为什么会改变漏电流条件。 此时、问题不再是 PMIC、而是布局和 PCB 制造。

    Br、

    尼古拉斯

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    速率、

    PDN-0A (在 EVM 上完成)承诺的示波器屏幕截图

    上电、查看 VSYS 如何上下切换、这是 FET 短路测试的一部分、如果通过、它将按预期升高。

    通过突然的 VSYS 断电来关断、请参阅160mV 电压以及随后逐渐降低到 GND 的方法。

    我们确实预计 VCCA 线路上会有电压到电容器、但最终我们看到它也会进入 GND、但 VCCA 上的某些残余电压应该不会成为问题。

    稍后在带游标的捕获中提供更多示波器截图

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

      感谢您的答复。 下面是同一示波器捕获上的 VCCA、LDO2、VSYS 和 BUCK1234的捕获图。 这些信号的正常情况如下:

    异常情况为:

    从上图中可以得到什么?

    我们会将原理图和布局 以私人信息的形式发送给您。 请检查一下。 可能对我们的设计有一些疑问。 请改正、谢谢。

    Br

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rata、

    请允许我花点时间查看这些示波器截图、但我可以评论:

      感谢您的回复。 下面是同一示波器捕获上的 VCCA、LDO2、VSYS 和 BUCK1234的捕获图。 这些信号的正常情况如下:

    系统开启并保持开启状态这一事实是正常上电、但 VSYS/VCCA 和 LDO2上的压降意味着电源过低并发生复位。

    我将在更好地了解发送的文件和此处的示波器截图后进行更新。

    感谢您的耐心等待、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

      我有几天没有收到任何消息、我们的原理图和布局是否有任何错误?

       现在、我有一个关于 J721S2X SOMG01EVM 的难题、它无法 为板 PROC079A 供电。问题如下:

       如果我们使用 TPS65941111EVM 驱动 J721S2X SOMG01EVM、则  TPS65941421 PMIC 会有一些故障电压输出:

    BUCK1_OUT 输出为0V 、设置值为1.8V;

    BUCK5_OUT 输出为0.78V、设置值为0.85V;  

    LDO1_OUT 输出为0.67V、设定值为0.8V;

     所有其他输出均正常。

    GPIO9和 MCUIO_3V3的时序图如下所示:

    这种现象的原因可能是什么? TPS65941421 PMIC 是否有问题?

    Br

    速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rata、

      我有几天没有收到任何消息、我们的原理图和布局是否有任何错误?

    [/报价]

    原理图方面的内容似乎不完善。 至于布局审查、由于我们需要重点检查、这需要几周时间、而且需要花费很多时间。 从我看出来、没有任何明显的东西。

       现在、我有一个关于 J721S2X SOMG01EVM 的难题、它无法 为板 PROC079A 供电。问题如下:

       如果我们使用 TPS65941111EVM 驱动 J721S2X SOMG01EVM、则  TPS65941421 PMIC 会有一些故障电压输出:

    [/报价]

    请向我解释一下、您 是否让 TPS65941111EVM 和 TPS65941421一起为 J721S2X 供电? 或者只是读取、我假设它只是读取板上的寄存器。 器件值。

    BUCK1_OUT 输出为0V 、设置值为1.8V;

    BUCK5_OUT 输出为0.78V、设置值为0.85V;  

    LDO1_OUT 输出为0.67V、设定值为0.8V;

     所有其他输出均正常。

    [/报价]

    它们是否有  TPS65941421上的任何其他输出仍然输出电压、例如 LDO2?

    对于 TPS65941120有相同的问题、您是否能够使用 LDO1测量 BUCK1和 BUCK4。

    我想确认器件是否对 SoC_PWR_ERR 故障做出响应。

    这种现象的原因可能是什么? TPS65941421 PMIC 是否有问题?

    [/报价]

    从看起来的样子看、有启动尝试。 在上述指南中、如果 VDD_MCUIO_3V3仍然存在问题、请注意、它仍是 MCU 电源轨的一部分、如果这些电源轨上有任何错误、它将被视为 MCU_PWR_ERR、PMIC 捆绑包将尝试再次上电。

    Br、

    尼古拉斯

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

     我们 使用 TPS65941111EVM 读取 EVM (J721S2X SOMG01EVM 和 J721EXCP01EVM)。如下图所示、

    从中断开始、开发板就没有问题。 但是、系统电源不正常。  我获取了2个信号、TPS65941120-GPIO9和 VDD_MCUIO_3V3、进行了启动尝试。

    I 测量了 VDDAR_CPU_0V85和1.4欧姆的 GND 电阻、与 VDDAR_CPU_0V85相同。

    帮助 我确定 TDA 4芯片是否损坏或 由于其他原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rata、

    由于我们收到的请求数量多、请预计会延迟响应。

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    您应该怎么做!  我有另一个问题、请帮助了解原因。

    或此计划中的 EVM (J721S2X SOMG01EVM 和 J721EXCP01EVM)、我们自己的电路板。 当我们选择"无引导"时、

    一旦引脚 D26、E24、C28有任何上拉电阻、VCCA=0、电源不接通。 TPS65941120-LDO 2 (VDD _ MCU _ GPIORET _ 3 V 3)具有大约1.3V 的电压。

    电源的引脚 D26、E24、C28都 由 VDDSHV0 _ MCU 供电。 这是电源无法正常工作的原因吗?

    如何解决该问题? 感谢你的评分

    Br、

    荣琴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rongqin:

    是的、这就是 PMIC 无法正常运行的原因、因为这些线路上的电压不应很小或没有电压。

    因为具有该残余电压将引发误差、PMIC 将无法启动。 如果 PMIC 未通电、而电路板的其他部分通电、那么这似乎仍然是泄漏问题。

    Br、

    尼古拉斯